This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2052B:TPS2052B 的丝印

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192722/tps2052b-the-silk-screen-for-tps2052b

器件型号:TPS2052B

您好!

请在丝 网下仔细查看、我们的客户认为第二行是不同的、 IQC 设备有一些疑问、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    Assig to Ziv、他负责中国。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    如果它们是相同的器件型号、则它们是相同的器件。  

    对于其他打印、可能由不同的工厂或其他信息制造、这些信息不会对功能产生影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    请告知 是否有任何文档描述不同的打印内容、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    请参阅以下信息。

    因此、第二行显然是日期。 最后一行是汇编批次或站点代码、它不会使函数发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ziv、

    我们的客户 IQC 认为这两款器件的打印件有许多不同、他们想知道是否有任何偏心文件可以解释、  

    请提供以下差异结果:

    1.为什么引脚1是引脚1中的线和引脚1中的点;

    2.为什么盗版1和盗版2上的"TI 信函"是不同的图标;

    3. 12是指2021年2月的盗版1,2C 是指2022年12月,对吧?

    因此、也请检查是否有任何 PCN 文件可供提供、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请向 我提供客户使用的确切器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    订单号为 TPS2052BD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梁好、

    检查您提供的器件型号。

    请参阅以下信息:

    因此、唯一不同的是组装地点。