This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25303J:Sirros 的 BQ25303J 设计评审

Guru**** 2587015 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25303J, BQ25300, BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194398/bq25303j-bq25303j-design-review-for-sirros

器件型号:BQ25303J
主题中讨论的其他器件: BQ25300BQ25306

你(们)好

请注意、这是否可以由德州仪器的工程师进行修改?

我愿意接受提示和建议。

随附了初始原理图。

e2e.ti.com/.../PCB_2D00_NB2_2D00_B_5F00_sch_5F00_01.pdf

设计

输入电压:最大5.25V、最小4.75V (5V +/- 5%、输入电压典型值为5V)

充电电流(典型值):2.5A

电池标称电压:3.7V (锂离子)

电池浮动电压:4.2V

温度保护:是的、使用 Semitec 的热敏电阻103AT-2

安全计时器

快速充电安全计时器= 15h min、20h typ、24h max、如数据表第10页末尾所示。 15h * 2.5A * 0.9 = 33.75。 好的、在最坏的情况下、我们将使用最大容量为20Ah 的电池/聚合物。 如果稍后我们将充电电流减小到2A、15h * 2A * 0.9 = 27、这也是可以的。

引脚 VSET

引脚 VSET 使用跳线电阻器连接到 GND、该电阻器可将电池的浮动电压设置为4.2V。

充电电流

2.5A 的充电电流

I_chg (A)= K_ichg (A 欧姆)/R_ichg。

K_ichg 通常为40000 A 欧姆

R_ichg= K_ichg / I_chg  

R_ichg= 40000 / 2.5 = 16K 欧姆

R_ichg 商用= 15.8K 欧姆

Ichg (典型值)= 40000 / 15800 = 2.53A

电感器选择

选择的电感器具有1uH、因为 VBUS (Vin)< 6.2V [数据表第22页]。 最大输入电压为5.5V。

电感纹波电流 IRIPPLE 取决于输入电压(VVBUS)、占空比(D = VBAT/VVBUS)、开关频率(FS)和电感(L)。

当占空比(D)为0.5或大约0.5时、将产生最大电感纹波电流。

I_RIPPLE =(Vin * D *(1-D))/(FS * L)

IRIPPLE =(5.5 * 0.5 *(1-0.5))/(1.2*10^6 * 1*10^-6)= 1.14A

I_SAT = Ichg + 0.5* IRIPPLE

I_SAT = 2.53 + 1.14 = 3.67A

选择的电感器:电感器 MicroHenry、SMD、1uH、+-20%、5.8A 电流额定值、 8.5A 饱和电流、屏蔽式、最大26m Ω、-40°C ~ 125°C、4.2 x 4.2 x 2mm、PA4332.102NLT (脉冲电子产品)

电池温度保护

在原理图中、使用了数据表第17页中显示的值、即 RT1 = 4.32K 和 RT2 = 21K。 此充电器 IC BQ25303J 使用 JEITA 曲线、下图。  

我有疑问。  

(1)是否可以仅在0°C 至45°C 的温度范围内为电池充电?  但仅在该温度范围内?

(2)使用50%的 ICHG 且最大电压为4.1V 时、在45°C 至60°C 之间为电池充电是否没有危险? 这是安全的吗? 因为这是我第一次使用电池充电器来监控电池温度、也是第一次知道这个称为 JEITA 的配置文件。  大多数标准锂离子电池的额定充电温度介于0°C 至45°C 之间

此致、

耶弗森。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeferson、

    (1)在这种情况下、应采用冷/热温度曲线、而不是 JEITA。 请考虑 BQ25300或 BQ25306。

    (2)请与电池制造商联系。

    谢谢、

    宁。