This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5868:LP5868良好的 EMI PCB 设计实践需要多大的铁氧体磁珠值?

Guru**** 2812105 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5868, LP5860EVM, LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192542/lp5868-what-value-ferrite-bead-do-i-need-for-lp5868-good-pcb-design-practice-for-emi

器件型号:LP5868
主题中讨论的其他器件: LP5860EVMLP5860

https://www.ti.com/lit/an/szza009/szza009.pdf?ts=1675289552857&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

德州仪器(TI)的本文档似乎未指定值。 我错过了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cyrus、

    很高兴听到你的声音。 您对 LP5868原理图设计的电容器值有疑问吗?

    本文档是一个通用布局指南、我不清楚您的问题、很抱歉。

    您能否为我提供有关您的问题的更多详细信息?

    谢谢!

    此致、

    Ives Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    铁氧体磁珠、不是电容器、有无。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也很高兴听到您的声音。 TI 在随附的文档中建议使用铁氧体磁珠。 但没有提供任何价值。 但是、电容器和电阻器值是5868的数据表 specified.in。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将帮助您检查值并在下周回复您、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我没有找到 LP5868的任何相关资源、我认为您可以将原理图设计为我们的参考设计。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请发送链接或识别您的参考设计。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是参考 PCB 布局、我们没有使用铁氧体磁珠。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向我发送设计和光绘文件吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    此屏幕截图来自数据表、您可以查看数据表以了解更多信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以将 LP5860EVM 的布局作为参考。

    LP5860评估模块

    LP5860和 LP5868共享同一个封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你