This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:当 MON1或 MON2电压超过2.5V 时、会出现什么问题?

Guru**** 2522960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194595/tps61391-what-would-be-the-issues-when-mon1-or-mon2-voltage-exeeds-2-5v

器件型号:TPS61391

您好!

数据表7.3.3指出 MON1和 MON2上的最大电压为2.5V。
当每个端子电压变为2.5V 或更高时、可能会发生什么类型的问题?

每个端子是否削波至2.5V 而不再有电压?
APD 端子处的电流分压比不会变为超过2.5V?
或者 TPS61391是否会损坏?
请详细说明。

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hirano、

    关于前3个问题:

    •  MON1和 MON2有一个内部电压钳位电路。 该电路将最大电压钳制在2.5V。   

    关于第4个问题:

    • APD 电流将由连接到 ISHORT 引脚的电阻器限制。 因此、当触发2.5V 钳位时、器件不会损坏。

    很抱歉、我错过了此 E2E 主题中的一次检查。 请 确认36k 欧姆 R503是否应更小?  根据数据表8.2.2.11中的公式、36k Ω R503将最大 APD 电流限制在2.78mA。

    此致

    Lei