请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61391 您好!
数据表7.3.3指出 MON1和 MON2上的最大电压为2.5V。
当每个端子电压变为2.5V 或更高时、可能会发生什么类型的问题?
每个端子是否削波至2.5V 而不再有电压?
APD 端子处的电流分压比不会变为超过2.5V?
或者 TPS61391是否会损坏?
请详细说明。
此致、
希拉诺
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Hirano、
关于前3个问题:
关于第4个问题:
很抱歉、我错过了此 E2E 主题中的一次检查。 请 确认36k 欧姆 R503是否应更小? 根据数据表8.2.2.11中的公式、36k Ω R503将最大 APD 电流限制在2.78mA。
此致
Lei