This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-LP5569EVM:兼容的 MCU 板

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-LP5569EVM, LP5569, EV2400, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193069/boost-lp5569evm-compatible-mcu-board

器件型号:BOOST-LP5569EVM
主题中讨论的其他器件: LP5569EV2400USB2ANY

大家好、团队正在为客户寻求一些澄清。

这是他们的全部关切。

我想使用此电动汽车电路板 :https://www.ti.com/lit/ug/snvu564a/snvu564a.pdf

它表示我需要将其连接到另一个 EV 板
MSP-EXP432P401R LaunchPad
这个
但我无法找到购买它的位置
我只能找到另一个、但我不知道它们是否100%兼容: https://www.ti.com/tool/MSP-EXP432E401Y
 
或者如何在不使用 MSP-EXP432P401R LaunchPad 的情况下使用 BOOST-LP5569EVM?

 谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

     不再提供 MSP-EXP432P401R LaunchPad、但它可以 由任何 I2C 器件控制、是否有其他 MCU 板可供使用?

    很抱歉、这种情况、但如果您可以在新电路板上对 LP5569进行编程、我可以为您提供设置指南。

    谢谢!

    Ives

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ives、您好、这是我们客户的回应。  

    我有其他 I2C 器件、如 USB2ANY 或 EV2400。  

    我想使用 TI 的 GUI 来研究寄存器、我的工具集是否可以做到这一点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是的、他们可以使用 GUI 来研究寄存器、但我们没有用于 LP5569的 USB2ANY 版本 GUI。

    谢谢!