This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:关于电路常数

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192647/bq24780s-about-circuit-constants

器件型号:BQ24780S

各位专家、您好。

我们正在使用 bq 24780进行原型电池充电电路设计

我想用与评估板(bq 24780 S EVM)相同的电路常数制作原型、但我正在查看电路常数、并总结了有关评估板电路常数的问题。

谢谢、致以诚挚的问候。

Tomoya Yoshinoe2e.ti.com/.../About-circuit-constants-for-bq-24780-s.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoya、

    我发现您的问题与原理图有关。 我们有一个原理图审阅检查清单。 希望这对您有所帮助。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1064617/faq-bq24780s-faq-how-do-i-ensure-the-charger-schematic-is-satisfactory-is-there-a-schematic-checklist-for-bq24780s

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的回答。

    很抱歉、这个原理图没有解决所有问题。
    您能回答 Excel 工作表上的每个问题吗?

    谢谢、致以诚挚的问候。

    Tomoya Yoshino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    【Ω R17】

    【R20R21】

    【R26R27R29】

    此原理图没有上述说明。

    谢谢、致以诚挚的问候。

    Tomoya Yoshino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    【R12R13R28】3.9 kΩ(5%)确定?

    HIDRV 和 LODRV 是否需要限流电阻器?

    谢谢、致以诚挚的问候。

    Tomoya Yoshino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoya、

    TI 建议尽可能遵循我们的 EVM 原理图。 该原理图已在产品开发中得到验证、并已被许多其他客户使用。 我认为没有任何理由改变或偏离我们的标准做法。  

    对于您的具体问题、可能可以使用3.9K、但我们不支持此更改。  HIDRV 和 LODRV 无需额外的栅极电阻。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的回答。

    【R26R27R29】

    此原理图没有上述说明。

    使用10Ω Ω 作为阻尼电阻是否更好?

    【R7C12

    我不理解这些影响、您能解释一下吗?

    谢谢、致以诚挚的问候。

    Tomoya Yoshino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    【Q1、Q2、Q3、Q4、Q5

    您是否建议在 MOSFET 的栅极和源极之间放置电阻(RGS)?

    Q4

    您是否建议将缓冲电路置于 Q4的漏极和源极之间?

    谢谢、致以诚挚的问候。

    Tomoya Yoshino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoya、

    不需要 RGS 电阻器。 我们在开关节点上有一个 RC 缓冲器、这足以实现电压尖峰抑制。  

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    感谢您的回答。

    【R26R27R29】

    此原理图没有上述说明。

    使用10Ω Ω 作为阻尼电阻是否更好?

    【R7C12

    我不理解这些影响、您能解释一下吗?

    谢谢、致以诚挚的问候。

    Tomoya Yoshino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomoya、

    我们已经使用了10欧姆。 R7和 C12与 ACFET 配合使用以限制浪涌电流。

    此致、

    老虎