This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTR08060W:抑制引脚-开路电压不符合预期

Guru**** 2581695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192125/ptr08060w-inhibit-pin---open-circuit-voltage-not-as-expected

器件型号:PTR08060W

数据表显示、该模块禁用引脚开路电压通常为2.8V。  当输入电压为12V 时、断开电路后、该引脚上的电压为1.7V。  这是正常的吗?

此外、上述限制不将多个模块抑制引脚连接在一起的原因是什么?  如果一组模块的 Vin 相同、并且抑制引脚被内部拉至 Vin、我们认为将抑制引脚绑定在一起应该是可以的。  我们只想了解这些模块的哪些特性会阻止通用抑制引脚控制。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、  

    2.8V 是典型值、您可以看到低于该值。

    连接到多个模块可能会影响器件的功能。 请遵循数据表中的建议。    

    谢谢

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在30个模块中检查了四个模块。  全部四个引脚在断开的抑制引脚处测量1.7V 电压。  响应中说、我们可能会看到低于典型值。  为什么是这样?

    问题的第二部分没有得到解答。  我们知道建议。  我们正在尝试了解导致该建议的电路的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、  

    您应该会看到从2.8V 到单位的一些变化。 如果您发送 SCH、我可以看一下。  我们预期该器件的典型值为2.8V、但我们可以看到一些器件的电压低于2.8V、其他器件的测量结果如何、它们与2.8V 之间的距离有多远?   

    关于禁止引脚、请遵循建议。 内部连接到其他模块以进行软启动、内部上拉以及控制 器调节输出和软启动时序。 如果这些坞站与其他器件连接在一起、则它们之间的交互不会使器件正常工作。

    遗憾的是、我们无法在外部共享内部电路。    

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、  

    是否能够分享 SCH 供我审核?  

    下面是 有关抑制引脚的更多详细信息。 该器件的引脚输入结构具有达林顿晶体管、后跟一个二极管、并通过 N 沟道 MOSFET 与1kΩ Ω 下拉电阻器并联。 一旦达到使能阈值、抑制引脚上的电压将被自钳制。 发生这种情况时、一个控制器可以在另一个控制器(部件间差异)之前满足其使能 VIH 要求、并钳制公共使能节点上的电压。 这会将其他器件上的使能电压拉至低于其各自的使能阈值、并防止其导通。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。

    在安装或拆下 R510的情况下、我们在运行期间测量/INHIBIT 引脚上的电压为1.7V。  我们已经测试了30多个器件。  

    我们的问题是、数据表显示此电压最小为2.8V。   

    我们确实希望了解我们的使用和数据表之间的差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 分享 SCH。

    我没有看到 SCH 有任何问题。 您只需确保使用小型低泄漏 MOSFET 来控制抑制引脚即可  

    对于钳位电压、它可以低至1V。 在数据表中、您在哪里可以看到2.8V 最小值?  如果它保持开路、则模块在施加输入电源时工作。 开路引脚电压为2.8V (典型值)。  

    谢谢!  

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在之前的数据表中将电压显示为2.8V 至6V。  我看到最新的数据表将此2.8V 显示为典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清、请使用最新的数据表。