This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8764-Q1:GPIO4原理图建议

Guru**** 697670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194330/lp8764-q1-gpio4-schematic-suggestion

器件型号:LP8764-Q1

大家好、

根据 PDN 1A、LP876411B4与 TPS65941213搭配使用。 LP8764的 GPIO 4是启用 LP8764的可选方法(主要使能方法是通过 SPMI)。 我们不会使用此功能、对此引脚有何建议? 保持悬空? 还是将其连接到 GND?

B&R

利嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lijia、

    如果未使用 GPIO4、则可将其接地。

    谢谢、

    Daniel W