This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918:ON 引脚滞后开-关-关-关-关-开

Guru**** 2385040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194319/tps22918-on-pin-hysteresis-on--off-and-off--on

器件型号:TPS22918

您好!

我有一个问题。

在数据表中、我们可以找到 ON 引脚迟滞(典型值107mV)。   这适用于哪些情况?   打开->关闭案例和关闭->打开案例?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!  

    此迟滞用于 ON 下降(ON->OFF 情况)。  

    此致、  

    Elizabeth