请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z80 您好!
我们遇到了有关 BQ40Z80关断的问题。
电机驱动板上的 PACK+上有一个大电容(47uF)。 请参阅下图。
在命令关闭0x0010后、BQ40Z80将关闭充电和放电。 由于电机板上有电容、BQ40Z80无法进入关断模式、因为 PACK 引脚电压大于2V。
TI 是否有这方面的解决方案? 在 PACK+线路上通常有大电容。
谢谢、
Kim