This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS542A50:1.8V 与放大器的输出精度;3.3V 应用

Guru**** 2509085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS542A50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193998/tps542a50-output-accuracy-for-1-8v-3-3v-application

器件型号:TPS542A50

您好、专家、

由于 TPS542A50的输出电压由 VSET 引脚设置、您能否为1.8V 和3.3V 应用提供输出容差(直流精度)?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设 VSET 电阻为0.1%,对于1.2V 和5.5V 电压,精度分别为+/- 1.25%和+/-0.55%。

    我将会看到我是否可以找到其他信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您是否有没有电阻器的数据? 客户通常使用1%电阻器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 SREF 至 VSET 上需要使用电阻器来调节输出电压。   

    如果电阻器为1.0%。   1.2V 为+/-2.86%、5.5V 为 +/-0.75%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我们还需要1.8V 电压轨精度。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解该请求、但我们没有数据。   1.8V 精度比1.2V 更严格