This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:感应电阻器

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ34Z100-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192199/bq34z100-r2-sensing-resistor

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100-G1

您好:

我只想检查 BQ34Z100-R2和 BQ34Z100-G1之间的一个差异。 我检查了该规格、在 BQ34Z100-G1中、它规定感应电阻器的值通常在5m - 20mohms 之间、但在 BQ34Z100-R2规格中、它没有列出该典型值。 那么、BQ34Z100-R2不需要遵循这一要求? 感应电阻可以是1Mohm?

谢谢!

陈家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    BQ34Z100-R2使用相同的硬件、因此感应电阻器建议保持不变、并限制为最小5m Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高收缩:

    感谢您的回复。 在这种情况下、您是否有任何电量监测计可支持9s 配置、Rsense = 1或3 Mohms? 它不需要是阻抗跟踪、只是列计数或基于电压也很好。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    请访问 www.ti.com/.../BQ78350-R1A