This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:GCvcout 等于每节电池的 OCvcout (用于整个器件批次)

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194538/bq76925-gcvcout-equals-ocvcout-per-cell-for-entire-lot-of-parts

器件型号:BQ76925

我们观察  到 BQ76925器件的许多(日期为2021年11月)中出现了有关 GCvcout 和 OCvcout 校正/校准值的重复模式。 在单个单元内、GCvcout 等于每个单元的 OCvcout (例如、单个单元的 OCvcout 请参阅表)。

单元格# GCvcout OCvcout
1 -4. -4.
2. -2. -2.
3. -3. -3.
4. -2. -2.
5. -3. -3.
6. -5. -5.

从2021年11月的这个批次开始、每个器件都观察到了这种模式-测试了大约50个器件。  

我们还拥有2022年批次中可用于测试的器件、并查看了这些器件的 GCvcout 和 OCvcout 值。 从未观察到上述行为。 虽然某些单元格具有匹配值、但我们从未 观察 到所有单元格都具有匹配值的单元。  

由于这种校准值模式看起来很奇怪、而不是我们以前观察到的情况、因此我们标记了这大量器件、直到能够提供进一步的调查。

以前是否观察到过类似的情况? 如果需要任何其他信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在应用方面、我没有明确的答案。 但是、我在之前听说过类似的东西、另一位客户说他们发现在给定器件上每个通道的校准是相同的- VC1_CAL = VC2_CAL = VC3_CAL 等

    我建议通过客户支持网站 https://support.ti.com/csm 报告此问题  

    遗憾的是、我在应用程序方面唯一可以做的就是确认我同意这些读数看起来不正常。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Matt 的快速回复! 我将通过客户支持打开一个问题、以获得进一步的指导。  

    最棒的

    Alex