我们观察 到 BQ76925器件的许多(日期为2021年11月)中出现了有关 GCvcout 和 OCvcout 校正/校准值的重复模式。 在单个单元内、GCvcout 等于每个单元的 OCvcout (例如、单个单元的 OCvcout 请参阅表)。
单元格# | GCvcout | OCvcout |
1 | -4. | -4. |
2. | -2. | -2. |
3. | -3. | -3. |
4. | -2. | -2. |
5. | -3. | -3. |
6. | -5. | -5. |
从2021年11月的这个批次开始、每个器件都观察到了这种模式-测试了大约50个器件。
我们还拥有2022年批次中可用于测试的器件、并查看了这些器件的 GCvcout 和 OCvcout 值。 从未观察到上述行为。 虽然某些单元格具有匹配值、但我们从未 观察 到所有单元格都具有匹配值的单元。
由于这种校准值模式看起来很奇怪、而不是我们以前观察到的情况、因此我们标记了这大量器件、直到能够提供进一步的调查。
以前是否观察到过类似的情况? 如果需要任何其他信息、请告诉我。