This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A30:电源焊盘尺寸

Guru**** 2867570 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A49, TPS7A30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188490/tps7a30-power-pad-size

器件型号:TPS7A30
主题中讨论的其他器件:TPS7A49

您好!
我将会询问有关 TPS7A49数据表的问题: www.ti.com/.../tps7a49.pdf (SBVS121E、2015年5月修订)。
在 pdf 数据表的末尾,VSSOP DGN0008D 版本的工程图有3页:封装轮廓、示例电路板布局和示例模板设计(见第33页)。
VSSOP DGN0008G 版本(从第36页开始)还有一组3页、其中有一个较大的外露焊盘。

我从以下主题中了解到 TPS7A49的一组良好的工程图是 DGN0008G 版本(从第36页):
e2e.ti.com/.../tps7a49-power-pad-size

但在 TPS7A30数据表中、只有 DGN0008D 版本、其外露焊盘比 DGN0008G 版本小。

您能告诉我 TPS7A30数据表是否显示了正确的版本:DGN0008D 吗?
或者是否应该使用 DGN0008G 版本进行更新,与 TPS7A49一样?

谢谢、
让-保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、让-保罗、

    我将联系包装团队、并告诉您他们说什么。 不过、他们可能需要一周时间才能回到我身边。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:
    好的。
    此致、
    让-保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、让-保罗、  

    我的问题已转发给封装团队的另一位成员、因此我希望很快能为您提供答案。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、让-保罗、

    根据包装团队:"此部件是 HNA à MLA 提供的 MFF。 在本例中、我将使用 ePOD DGN0008G、因为这是 MLA 中用于 DGN 的指定 ePOD。"

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Juliette、
    我不理解 MFF、HNA、MLA 和 ePOD。 我认为这对我来说并不重要。

    当封装团队说"我会使用 ePOD DGN0008G"时、您是否确认 TPS7A30的 PCB 尺寸必须如 DGN0008G 图中所示? 这对我来说很重要、当然对其他用户也很重要。
    如果您确认、我建议在 TPS7A30数据表中使用 DGN0008G 替代 DGN0008D。
    因为应从 TPS7A49数据表中删除 DGN0008D。

    此致、
    让-保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、让-保罗、  

    我从封装团队那里收集到的是  DGN0008G 是 TPS7A30的更新封装图。

    我将更新数据表、但系统团队可能会将 D 版本保留在数据表中以用于旧材料。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Juliette、

    我知道、旧材料和新材料具有不同的封装、需要不同的封装尺寸。
    我将在新设计中使用 DGN0008G 图纸。
    谢谢。

    如果数据表清楚地解释了为什么相同组件有2组工程图(DGN0008D 和 DGN0008G)、这将有助于用户。
    嗯、TPS7A30和 TPS7A49数据表有很多错误、如果 TI 的某人检查了这两个数据表也会很有帮助。
    有时、误差出现在单个数据表中、此时两个组件几乎相同、极性除外。

    此致、
    让-保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、让-保罗、  

    我将提交这些数据表供审核、谢谢。  

    最棒的

    Juliette