This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:默认 CEDV 系数是否可用?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193984/bq27220-are-default-cedv-coefficients-usable

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

大家好、专家。  我们将使用 BQ27220替换旧电池电量监测计。  我们想知道 https://www.ti.com/lit/ug/sluub45b/sluub45b.pdf?ts=1675431429414 中描述的数据收集过程是否是"电量参数计算器 CEDV 数据收集简单指南"文档。 这是强制性的吗? 我知道这个过程是用来确定精确 CEDV 系数的过程。  我的问题是: 假设其他强制配置参数设置正确、默认 CEDV 系数是否可用? 我认为监测计不会那么准确、但在我们可以安排时间进行数据收集之前、它是否足够准确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    为了获得最佳精度、需要 GPCCEDV 数据。 使用默认值时、如果默认系数接近工具中的实际值、精度可能是可以接受的。 但是、如果这些值非常不同、则误差将很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高误差 意味着关闭+/- 5%? 20%? 100%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将取决于我们无法预测的值的差异。 只有在将数据发送到 GPCCEDV 工具后、它才会被识别