This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:当 VIN 略低于 Vout 目标电压时、HDRV2引脚输出变为悬空状态。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932139/lm5175-hdrv2-pin-output-becomes-floating-state-sometimes-when-vin-is-lower-a-little-bit-than-vout-target-voltage

器件型号:LM5175

 大家好、

 我的一位客户正在评估 LM5175的新产品。

 在评估中、他们发现当 VIN 略低于 Vout 目标电压时、HDRV2引脚输出会变为悬空状态。

 根据功能方框图、他们认为 HDRV2输出只有2种状态:H 电平(自启动2电压)和 L 电平(SW2电压)

 LM5175数据表中。

 客户  有几个问题、如下所示。

 问题1.  HDRV2输出是否具有 3态、H 电平(BOOT2电压)、 L 电平(SW2电压)和浮空状态?

 问题2. 如果 Q1回答是肯定的、则 HDRV2何时变为悬空状态?

      请 给我回复。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大家好、

     我忘记告诉您、当   HDRV2  处于浮动状态时、客户确认引导2电压通过引导电容器充电至目标电压。

     非常感谢您的答复。

     此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    当客户观察行为时、您是否会分享更多详细信息? 输入电压、输出电压、输出电流处于最小值?

    客户是否以 CCM 或 DCM 模式运行器件?

    HDRV2是浮动驱动信号、因此我想知道客户是测量 GND 还是 SW2信号。 他需要根据 SW2对其进行测量、因为这是 HDRV2的基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

     非常感谢您的快速回复。

     以下是客户情况。

     VIN=21V~24V。

    Vout=24V。

    Iout=2.5A、带电阻器负载。

    LM5175以 CCM 运行。

     我将检查 客户是使用 GND 还是 SW2测量信号。

     我会在得到答案后立即通知您。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

     客户 正根据 GND 测量信号。

     因此 、我们 了解到 HDRV2输出不是悬空状态。  它具有 2种状态、 仅具有高电平(BOOT2电压)状态和低电平(SW2电压)状态。  

     但客户有以下问题。 请给我回答。

    问题1. 在升压操作情况下、HDRV2交替输出 H 电平(BOOT2电压、QH2=ON)和 L 电平(SW2电压、QH2=OFF)

       在 低侧 FET (QL2)关闭后。

        这是正常操作吗?

     问题2. 为什么低 侧 FET (QL2)关闭后、HDRV2输出 L 电平?

        客户认为、在 低侧 FET (QL2)关闭后、HDRV2应始终输出 H 电平、因为它更适合高效率。

     问题3. 在哪种情况或条件下、是否发生了 Q1操作?

          例如、VIN < VOUT、但 VIN 和 VOUT 之间的差分电压约为1V?

     谢谢、此致、

     Kazuya。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    请让客户分享他的测量结果、以便更轻松地理解他的问题。 请让他在测量驱动信号时也测量电感器电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

     非常感谢您的支持。

     我附加了 Excel 文件、其中包含他们测量的波形。

     请看一下、请给我回复。

     这对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM5175waveform_5F00_in_5F00_BoostMode081920_5F00_ForE2E.xlsx

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    您是否完全确定示波器图中的黄色线是 HDRV2电压? 我想知道这是否可能是其中一个开关节点。

    对于不同的输入电压、请同时测量 HDRV2、SW2和 LDRV2。 此外、请检查输入电压是否与输出电压差为5V 时的信号外观(如果输入端没有损坏的元件、则为29V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

     非常感谢您的支持。

     我认为黄色线是 HDRV2电压。

     但我将要求客户同时获取 HDRV2、SW2、LDRV2。

     可以在 VIN=21V、22V、23V 和24V 的情况下获取这些波形吗?

     此外、由于其电压条件为 VIN=21V~24V 和 Vo=24V、因此它们不使用 VIN 为5V 且远离 VOUT 的 LM5175。

     在这种情况下、您是否需要波形?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    感谢您再次与客户办理登机手续。 可以使用上述值进行测量、但如果客户也可以在降压和升压模式下检查波形、即使在其设计中不会发生这种情况、也有助于确定问题。 这不是强制性的、但如果有问题、可能有助于确定问题。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

     非常感谢您的支持。

     客户在几个 Vin 条件下取波形、我附加了波形。

     请看一下波形、并给我回复一下吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM5175waveform_5F00_in_5F00_BoostMode082420_5F00_ForE2E.xlsx

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

     您可以查看 Excel 文件、并给我您的意见吗?

     这将对客户和我有所帮助。

     谢谢、此致、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    请要求客户检查电流感测信号。 如果电流感测信号接近电流限制阈值(最小93mA)、则我建议减小电流感测电阻并再次检查 HDRV2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     海尔布里吉特

     非常感谢您的大力支持。

     我要求客户按照您所说的那样检查电流感应信号。 但我还未得到他们的答复。

     我会在收到后立即通知您。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

     非常感谢您的大力支持。

     客户采用了 FB、VISNS、VOSNS、CS 和 CSG 波形以及 I attached 波形。

     我认为 VOSNS、CS 和 CSG 具有  由 PCB 波形阻抗 和电感产生的开关噪声。

       噪声是否可能导致 HDRV2低电平现象?

     请告诉我您的评论吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/LM5175waveform_5F00_in_5F00_BoostMode090820_5F00_ForE2E.xlsx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

     非常感谢您的大力支持。

     客户采用了 FB、VISNS、VOSNS、CS 和 CSG 波形以及 I attached 波形。

     我认为 VOSNS、CS 和 CSG 具有  由 PCB 波形阻抗 和电感产生的开关噪声。

       噪声是否可能导致 HDRV2低电平现象?

     请告诉我您的评论吗?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/0550.LM5175waveform_5F00_in_5F00_BoostMode090820_5F00_ForE2E.xlsx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    很抱歉耽误你的回答。

    您是否会以 CSG 作为参考来测量 CS?

    此外、当电流感测电阻(CS 和 CSG 之间的电阻降低到一半)时、请检查问题是否消失。  

    请分享原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    在我看来、您似乎已经能够解决该问题、因为没有更多信息。 我现在将关闭该线程。 如果我的假设是错误的、请在下方发帖、如果此主题已被锁定、请创建新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

     很抱歉我迟到了、非常感谢您提醒我们。

     此问题尚未解决。

     今天、我在他们自己的电路板上与客户一起检查了这种现象。

      在升压模式下、在较重的负载下会观察到这种现象(在整流器运行期间未打开 HDRV2)。

     因此、由 HDRV2驱动的 NMOSFET 变热。

     我找到了 E2E 的波纹。

    LM5175:二极管仿真在升压模式下不工作

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/828728

     E2E 中的现象与我的客户现象类似。

     在 E2E 中、TI 员工 Youhao Yu 说 、当 LM5175处于"SW1 > VISNS"状态时、HDRV2关闭  

    或者处于软启动周期。

     客户想强烈了解 HDRV2关闭条件是否仅是这两个条件。

     您能回答一下客户的问题吗? 客户只想知道它。

     HDRV2关断条件是否 仅为上述条件?

     如果还有其他情况、您能告诉我吗?

     您的回复对 客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    同样、请分享客户原理图。 您可以使用友谊请求将其私下发送。

    Excel 文件中的 HDRV2测量值似乎以 GND 为基准。 请将这些测量值参考 SW2。

    此外、转换器似乎在降压/升压模式下运行、而不是在升压模式下运行。

    请测量两个开关节点以及 HDRV2和 SS 电压。

    我需要检查是否始终在降压侧或仅在升压运行中进行零电流检测。 因此、在降压模式下、可能存在第三种情况、即在输出侧感测到零电流、但我需要首先对此进行澄清。 很快就会回来并给出答案。

    不过、只有当器件处于软启动、断续模式或在 DCM 模式下检测到电感器上的负电流时、HDRV2才会保持关断状态。 在仅 CCM 模式下、软启动和断续模式应导致不驱动 HDRV2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

     非常感谢您的回复。

     我通过  私人消息发送了原理图和一些波形。

     请看一下、并将 您的回复发送到我在文档中输入的电子邮件地址?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    感谢您提供信息。 我将对其进行审核并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    请查找启动和正常运行期间零电流检测背后的逻辑。

    1. HDRV2关闭,直到 SS 完成(超过1.2V),Vout 大于3V (零电流检测工作所需的净空)。
    2.在降压模式下、VOSNS 至 SW2用于检测过零、如果检测到零电流、LDRV1将关断。
    在升压模式下、VISNS 至 SW1用于检测过零、如果检测到零电流、则 HDRV2关闭。

    由于 HDRV2似乎不被驱动、我想知道是否有噪声导致 VISNS - SW1看起来电感器电流是零还是负、或者是否有什么原因导致 SS 上的电压低于1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

     非常感谢您的大力支持。

     下面我可以向您提出几个问题吗?

     问题1. 您说的"3. 在升压模式下、VISNS 至 SW1用于检测过零、如果检测到零电流、则 HDRV2关闭。"

           LM5175如何检测零电流?

           它是否将 SW1电压 与 VISNS 进行比较并在 SW1电压高于 VISNS 时检测零电流?

     问题2. 如果 Q1回答是、 是否存在任何更高电压的阈值、例如 、当 SW1电压比 VISNS 高0.1V 时、HDR2关闭...

     问题3.  如果 Q1的答案是"是"、是否有任何消隐时间检测零电流?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    问题1:是的

    Q2:当 SW1比 VISNS 高几 mV 时、检测到零电流。

    Q3:由于信号传播、确实存在较小的延时时间、但我不希望出现过长的消隐时间、因为这会导致电流变得更负、而不应如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好、Briggite、

     非常感谢您的回复。

     对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。