主题中讨论的其他器件: TPS2549-Q1、 TPS2546、 TPS254900-Q1、 TPS25830-Q1、 TPS2549
Hellow、
在 DCP 自动模式下、当 DCP 充电方案从分频器1更改为分频器2时、我想知道 VBUS 的行为。
当改变分频器模式时、VBUS 是否会下降到低电平2秒、然后上升到高电平?
此致、
猪排
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hellow、
在 DCP 自动模式下、当 DCP 充电方案从分频器1更改为分频器2时、我想知道 VBUS 的行为。
当改变分频器模式时、VBUS 是否会下降到低电平2秒、然后上升到高电平?
此致、
猪排
您好!
感谢你的答复。
问题的背景是、当分压器模式改变时、竞争对手器件显示 VBUS 行为为高电平->低电平(2s)->高电平。
如果作为 TPS2546-Q1的 TI 器件的行为不在上述情况下、它们 将考虑替换为 TI 器件。
当分压器模式改变时、您能否再次检查 VBUS 是否保持高电平?
TPS2546-Q1是 NRND、您能否告诉我 NRND 的原因? 是否可以为客户使用该器件?
因为此器件与竞争对手器件引脚兼容。
此致、Katsu