This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546-Q1:当模式从除法器1变为除法器2时、总线高电平(&G);低电平(&G);高电平?

Guru**** 1137450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546-Q1, TPS2549-Q1, TPS2546, TPS254900-Q1, TPS25830-Q1, TPS2549
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935754/tps2546-q1-bus-high--low--high-when-mode-changes-from-divider1-to-devider2

器件型号:TPS2546-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2549-Q1TPS2546TPS254900-Q1TPS25830-Q1TPS2549

Hellow、

在 DCP 自动模式下、当 DCP 充电方案从分频器1更改为分频器2时、我想知道 VBUS 的行为。

当改变分频器模式时、VBUS 是否会下降到低电平2秒、然后上升到高电平?

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    在这段时间内它不会复位 VBUS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    问题的背景是、当分压器模式改变时、竞争对手器件显示 VBUS 行为为高电平->低电平(2s)->高电平。

    如果作为 TPS2546-Q1的 TI 器件的行为不在上述情况下、它们 将考虑替换为 TI 器件。

    当分压器模式改变时、您能否再次检查 VBUS 是否保持高电平?

    TPS2546-Q1是 NRND、您能否告诉我 NRND 的原因? 是否可以为客户使用该器件?

    因为此器件与竞争对手器件引脚兼容。

    此致、Katsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS2546-Q1是用于 USB2.0的旧版本器件。  为了符合 最新的 USB 规范、我们建议他们为此应用选择 TPS2549-Q1。  

    TPS2549-Q1和 TPS2546-Q1不会在 DCP 自动模式下复位 VBUS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    我理解在模式更改期间 NRND 和不置位的原因。

    如果客户了解并接受 NRND、他们是否可以使用 TPS2546-Q1?

    原因、他们将在使用之前在 EVM 上对其进行评估。

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果客户接受 NRND、他们可以选择此器件、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    还有一个问题、

     TPS2546的商业级不 是 NRND、  TPS2546-Q1无法满足哪种 USB 标准?

    谢谢、此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS2546-Q1转向 NRND 将按  产品线考虑汽车市场策略。  每个器件开发的不同市场都有不同的考虑点。 我们正在推动客户在其产品中选择更合适的器件。 例如 TPS2549-Q1、TPS254900-Q1和新器件 TPS25830-Q1。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    TPS2546和 TPS2549均已检查起始充电时的 VBUS 行为。

    根据 TPS2546的结果、VBUS 在模式变化期间被复位。 但 TPS2549没有复位部件。

    这是预期的操作吗?

    这是与 iphone 连接时的 VBUS 行为图。

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,TPS2546内部逻辑与 TPS2549Q1略有不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我确认设计的操作 、即 TPS2546-Q1的 VBUS 在模式变化期间复位、但 TPS2549-Q1在变化期间不会复位 VBUS。

    我的理解是正确的?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、您好!

    不可以、当您将模式从 CDP 更改为 SDP 时、这两个器件也会使 VBUS 放电。  当 VBUS 处于静止状态时、电话将重新识别端口。  

    如果您未重置 VBUS、手机将永远不会与端口(TPS2546/49-Q1)重新握手。  

    我知道 TPS2546和49中的设置吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael San、

    这些 EVM 处于 CDP 自动模式。

    你有什么想法吗?

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katsu-San、您好!

    如果器件设置为 DCP 自动模式。 当分频器1到分频器2时、VBUS 不会为2S 设置为低电平。

    如果器件设置为 CDP 自动模式。 对于2S、VBUS 将设置为低电平、然后模式更改为 SDP 模式。