This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942L:优先级电源多路复用实现

Guru**** 2393035 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932906/tps25942l-priority-power-multiplexing-implementation

器件型号:TPS25942L
主题中讨论的其他器件:TPS25944L

你(们)好

TPS25944L 锁存的条件是否包括 OVP?
由于第二个 TPS25944L 由 OVP 关闭、第二个 TPS25944L 是否无法开启?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    请您更详细地阐述您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    PSU1和 PSU2都有电源


    但在 U27 OVP 或 OCP 期间、U28也没有输出、对吗?

    使用 TPS25944L x2并联电路原理图的客户、如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我知道您正在实现优先级电源多路复用器操作、而不是并行操作。

    如果  U27上发生 OVP 或 OCP 事件、则该电子保险丝(U27)将关闭、输出变为0V。

    这意味着 U28的 OVP 被拉至低电平、从而打开 U28电子保险丝。 现在、U28上是否也发生 OVP 或 OCP 事件并将其关闭、这取决于 PSU2和负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    U27 FLT 和 PGOOD 均为 MOSFET 接地、更改为 FLT 以正常运行、

    1。当 U27 OVP、U28 OVP 连接到 U27 PGOOD 时、输出为无电压(PGOOD 仍具有1V 电压)

    2.当 U27 OVP、U28 OVP 连接到 U27 FLT 时、输出为 U28输出

    3.U27 =>主 PSU / U28=>备用 PSU

    如果 U28 OVP 更改为 U27 FLT、当 U27的电压小于 U28的电压时、输出将由 U28固定、并且不能切换回 U27的主电源、除非 U28发生故障或电压低于 U27

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    当 PSU1 OVP (测试单个 U27的 OVP、正常的 PG1为0V、只要 U28通电、PG1将具有1V 电压)时、Pg1仍具有1V 电压、从而导致 U28也无输出

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    对拖延答复表示歉意。 我将在明天回来讨论这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    是的、你是对的。 如果它是 U27上的 OVP 条件而不是 UVLO 条件、则 PGOOD 仍将为高电平、U27将自行关闭、U28也将关闭。

    在这种情况下、当 U27具有 OVP 时、FLT/将帮助打开 U28。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    非常感谢

    1.PG1是开漏拉低电平、1V 来自哪里?

    由于 U28未上电、U27具有 OVP。 目前,PG1为0v......

    2.如果 U28 OVP 更改为 U27 FLT,当 U27的电压低于 U28的电压时,输出将由 U28固定,并且不能切换回 U27的主电源,除非 U28发生故障或电压低于 U27

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    PG 连接到 U28的 OVP、PG1上拉至 VOUT。  

    您是否看到 PG1上有1V 电压? 在什么条件下、PG1上的电压为1V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    请参阅随附的波形  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您分享波形。

    • 当您说“PGTH 连接到 VIN”时,这是否意味着 U27的 PGTH 连接到 U27的 VIN (DCIN_12_M)?
    • U27的 PG 连接到 U28的 OVP、或者您正在使用  
    • 您是否与在以下配置中测试的电路共享波形? 如果没有、您能否共享您共享波形的每个条件的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    抱歉、我将当前原理图更新为 EVM

    e2e.ti.com/.../TPS25942-EVM.pdf

    原理图设置如下

    删除了(R19、R26、D5、D9、C4、 C10)
    J1 2-3连接在一起
    R8短路

    波形  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    感谢您确认您已捕获波形的原理图。 我将在9月14日前进行审核并返回给您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    您似乎在通道1的输入端施加过压、器件已关闭其输出。 这就是 CH1关闭的原因。

    VOUT1和 VOUT2是否连接在一起? Vin2上施加的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    VOUT1和 VOUT2连在一起?是的

    Vin2上施加的电压是多少? 12V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    如果 Vin1高于 OVP 并关闭、则 PG1应变为低电平、并且由于连接到 OVP2、通道2 TPS25942应开启并为负载供电。

    我看不到 PG2应该变为低电平的任何原因。  

    希望 VIN1和 VIN2是独立的电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

     我们有独立的输入电压1和输入电压2源。 在今天的 EVM 测试中、

    1、当未将 Vout1和 Vout2连接在一起时、结果看起来不错。

    当 我们将 Vout1和 Vout2连接在一起(J1处于2+3状态、PGTH 连接到 Vin)时、我们看到 PGOOD1上为1V、因此 Vout1上没有输出...

    3. 如果我们将 J1设置更改为1+2 (PGTH 连接到 Vout)、则 Vout 将在0V 和12V 电压下变化。

    请帮您检查一下、看看我们如何设置环境。

    此致、

    加雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    该问题的根本原因是、当发生 OVP 事件时、控制器不会拉低 PGOOD 信号。

    PGOOD 持续为高电平、并反映上拉电压(Vout1)。 因此、最初发生 OVP 事件时、输出保持放电 、如果 PGOOD 也跟随输出、PGOOD 被拉至 Vout。 一旦 PGOOD-1/OVP-2达到小于~1V、通道-2打开、输出开始斜升。 当 Vout 斜升时、PGOOD-1和 OVP-2也会通过关闭通道2在那里斜升。 这在循环过程中继续进行、VOUT 振荡。

    不建议在输入 OVP 条件下使用数据表中提到的优先复用配置。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢你的帮助

    当使用一个通道时, IC OVP PGOOD 为低电平时

    为什么在 OVP 时可以拉低另一个引脚 FLT, 但当 CH1恢复正常时,CH2无法切换到 CH1  

    CH1电压必须大于 CH2电压才能切换回 CH1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    我将在2天内回来。

    感谢您的耐心和理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    当主电源存在且在限制范围内时、主通道应提供电源、而不管它是高于还是低于辅助电源。 请参阅以下数据表中的波形捕获。

    请验证电路板上的连接、并尝试用新 IC 更换 IC、然后重新测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen

    感谢您的支持

    A -波形捕获的连接方法(图80~83)在数据表中是 PG1到 OVP2  

       但是、当它更改为 FLT1以连接到 OVP2  时、当 U27的电压低于 U28的电压时、输出将由 U28固定、并且无法切换回 U27的主电源、 除非 U28发生故障或电压低于 U27


    B-当 PG1连接到 DMODE2时、在 PSU1关闭后、VOUT 切换到 PSU2需要很长的时间(300ms)。

    当更改为 FLT1和 DMODE2时、它是否不是(400uS)? 但是数据表是否指示需要将 PG1连接到 DMODE2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    在条件1中、 FLT1连接到 OVP2、  

    当 Vout 大于 Vin1时、由于反向电压而将 FLT/置位、这将开启 Ch-2。 同样、只有当 CH-2发现反向电压 Vout > Vin2时、CH-2才会关闭。

    在条件2中、当 PG1连接到 DMODE2时、转换应该非常快、如下所示。 在 Cout = 150uF 且 Rload = 4欧姆的情况下捕获以下波形。 您的 Cout 和 Rload 是什么? 您能用 Cout = 150uF 和 Rload = 4欧姆进行补充吗?