This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:同步和 DFC

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934881/lm5088-synchronization-and-dfc

器件型号:LM5088

您好!

我将在我的设计中使用 LM5088、我需要将该 IC 与另一个稳压器同步。
数据表中未对某些特性进行全面说明、因此我有以下问题:
1) 1) Clk 和同步
SYNC 的上升沿是否与功能方框图(数据表中的图13)中的信号 CLK 具有相同的极性? 如果是、什么是延时时间?
2) 2) DFC 电路
DFC 是否也可用于外部同步时钟?
DFC 何时激活?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您留下您的电子邮件地址、我会将您的问题转发给专业工程师、同时向您发送副本、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您已经回答了我的问题、因此您有我的电子邮件地址。  

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我找不到您的其他帖子、只有这个...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解您对我的电子邮件的请求、因为您已向我发送了2个对我的问题的回应。

    我也不想将我的地址或个人联系人写入公共支持论坛。

    此致

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已理解、我将向专门的工程师发送电子邮件、并在您的主题中发布他的答案。 周末即将来临、需要2~3天的时间、感谢大家的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)信号 CLK 与外部同步信号的边沿具有相同的极性、但我们不保证时间延迟。

    2) 2) DFC 还可用于外部同步时钟、当发生最短关断时间时、如果输入电压持续下降、DFC 将工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    帕维尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pavel、

    由于没有其他问题、我将继续并结束本主题。

    此致、

    Tim