This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:用于2540的设计现在不能使用#39;不起作用...

Guru**** 1132140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543, TPS2540
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935903/tps2543-design-that-used-to-work-with-2540-now-doesn-t-work

器件型号:TPS2543
主题中讨论的其他器件: TPS2540

我有一个使用 TPS2540的设计。 现在、由于供货情况、我订购了一批与 TPS2543兼容的 PCB、该器件应该是引脚兼容的。  

在我的设计中、我只需要一个电流限制。 因此、我将 ILIMSEL 信号硬接线至 GND、并将限制设置电阻器连接至 ILIM0。  

在我的设计中、我只需要一个配置:CDP/BC1.2。 因此,我将 CTL 信号硬接线至111。  

因此、在测试旧板时、我连接了一个平板电脑、它可以与主机通信、在本例中是 FT312D 芯片。 平板电脑开始以1.45A 的电流充电。 很好。  

但 TPS2543电路板总共消耗0.013A 电流(FTDI 芯片)、因此不会进行通信。 TPS2543的这种预期行为是不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    TPS2543具有极小的电源电流、电流范围为 uA。 您在哪里测量0.013A 电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是通过实验室电源为电路板供电、该电源显示了电流消耗。 因此、如果您说 TPS 采用 uA 的顺序、那么整个电路板完全可能消耗13mA:FTDI 为13mA + TPS 为13uA 读取电源电流为13mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 如果您的电源正在为整个系统供电、并且系统总电流为13mA、则并非 TPS2543消耗全部电流。 下图显示了 TPS2543的电流消耗、具体取决于电源状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您关注的是我的帖子中的错误部分。 您的回复根本不起作用。

    我尝试"实时聊天"以获得"即时答案"、并被告知发送电子邮件、并希望在24小时内获得解决方案。 我们现在是"一周"的24小时。  

    TPS2543作为引脚兼容型升级出售。 我在板上焊接了100件、在销售这些产品时、我的利润非常小。  

     TPS2543似乎不是引脚兼容型升级。 在我的情况下、它的行为有所不同:ILIMSEL 硬接线至 GND、CTL 硬接线至模式7、DCP、这是我需要的唯一模式。  

    我修补了一个板、将 ILIMSEL 连接到"1"。 现在、平板电脑开始以1A 的电流充电。 这是奇怪的、因为我没有去连接任何东西到 ILIM1。 因此电阻是“无限”的,因此充电电流限制应该在附近't="" remember,="" but="" less="" than="" 100ma="">。  

    't="" remember,="" but="" less="" than="" 100ma="">

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kljadfjkladjklafljksd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F***愚蠢的论坛就是这样的。 我输入了一个完整的回复 、点击"回复"、然后... 我在角落里看到了一个"太小了、无法阅读"的红框、当我安排我的眼镜时、我就能看到 它消失了。 我的回复也是如此。 很棒的服务  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这没什么帮助。 您关注的是错误的器件。 TPS 很好、能效很高、但这在我的应用中无关紧要。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我联系了"实时聊天"、被告知发送和发送电子邮件、并希望在24小时内获得答案/解决方案。 到目前为止,我们几乎再多了一个星期,没有任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    我很高兴通过论坛为您提供支持、但请保持对话专业。 我一直在个人休假、这就是我无法回应您的问题的原因。  

    您是否能够共享设计的原理图? 我很难理解如何将 TPS2543配置为在一个帖子中、您会说它是针对 CDP 配置的、CTL 信号设置为111、而在另一个帖子中、您会说 CTL 引脚通过硬接线连接到模式7、DCP。  

    我建议您参照 TPS2543真值表仔细检查您的系统。 如果您将 CTL 信号编程为111、并且 ILIM_SEL 引脚被拉至 GND、TPS2543实际上将引用您似乎没有的 ILIM_LO 电阻器。 由于未连接电阻器、TPS2543将有效地将其视为0A 的电流限制、这可能是没有电荷的原因。  

    这也说明了如果将 ILIM_SEL 引脚更改为1、它会起作用的原因。 再次查看真值表、当 TPS2543 CTL 引脚为111且 ILIM_SEL 引脚也为1时、TPS2543处于 CDP 模式、TPS2543使用 ILIM_HI 电阻作为基准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *我想激活通信、我有点困难、所以很可能我拼写错误/误键入 CDP 作为 DCP。 抱歉。 (当一个人(可能!)时很烦人! 错误会导致另一个有效的"codeword")。   

    *我只需要一个电流限制。 两者之间无切换。 因此将 SEL 信号硬接线为0并安装了 ILIM_LO 限制配置电阻器。 为什么在不选择另一个时安装它?

    *在现有的不工作板上、我能够将选择信号修补为高电平。 由于 ILIM_HI 上没有任何内容、"此处焊接"点太小、无法使用。 您能否解释一下、电流限制似乎远高于我根据数据表所期望的值? (无限电流设置电阻器->几乎没有电流)。  

    *一个板在解释如何处理另一个项目时被同事销毁:"然后连接 " (不是真的这么做)"...我按下此按钮"(实际上这么做、为电路板提供12V、最大5A 电流.....)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roger、

    使用 TPS2543时、如果您想将器件置于 CDP 模式、ILIM_SEL、CTL1、2、3必须全部拉至高电平值1。 如果 CTL1、2、3的值为1、并且 ILIM_SEL 被拉低至0、则会将 TPS2543置于 SDP 模式。 您可以参考 TPS2543数据表中的真值表、了解每种模式的引脚搭接要求。  

    一旦将 TPS2543置于 CDP (CTL1、2、3和 ILIM_SEL = 1)中、您必须将一个电阻器连接到 ILIM_HI 引脚才能使器件正常工作。 如果 TPS2543处于 CDP 模式、但 ILIM_HI 引脚上没有电阻器、则会导致 TPS2543具有0A 电流限制、因此 TPS2543绝不会为连接的器件充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、您说的是、它不是  

    >与 TPS2540/40A 直接兼容

    我记得看到的电流限制比您说的"0A"大得多。 对此有何解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是、根据我对这两款器件的理解、它不是完全兼容的。 在哪里可以看到 TPS2543可与 TPS2540配合使用的说法? 论坛上的工程师是否这么说? 这些器件的 TI 产品页面上是否都提到了这一点?

    我无法评论您的测试设置以及您看到的更大电流限制。 我所知道的是、根据我对这些器件的经验、如果您没有将电阻器连接到 ILIM 引脚之一、然后在没有电阻器连接的情况下引用该引脚、则永远不会启用内部5V 电源路径。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中找到了"与 TPS2540兼容的快插"。  


    为了再次找到它、我在您的帖子中点击了"TPS2543"链接、然后点击了数据表。 它位于"1特性"部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 我将与我的团队一起澄清这一点。