This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:BQ24074的问题永远不会达到4.2伏

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935774/bq24074-problems-with-bq24074-never-reaching-4-2-volts

器件型号:BQ24074

我在 充电器设计中使用的是 BQ24074、我发现了一个问题。  我已将设备设置为最大1A 的充电率、测试单元为2000mAh 锂聚合物(来自 Farnell)。  从放电状态开始、 当我查看充电周期的日志时、我可以看到它最初以1A 的电流充电、但在大约30分钟后、电流开始下降、并且-重要的是-输出电压不会上升以补偿这种情况并保持设定的充电速率 它永远不会达到4.2伏。  此外、最终充电电压永远不会达到4.2伏-它只会达到大约4.15伏。

有人能告诉我我在这里可能会发生什么错误吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这看起来充电器正在尽早进入 CV 阶段。  

    当您测量电池电压时、这是在电池侧还是在 BAT 引脚侧?

    此外、在充电终止之前、您在 BAT 上测量的电压是多少? 这在 IC 侧。

    BAT 引脚和电池之间是否有阻抗?

    充电期间是否发生任何接地漂移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raheem、

    我正在测量电池侧的电池电压。  BAT 引脚和电池之间没有阻抗。  引线非常短、因此没有电流表。

    供参考、下图是几分钟与伏特的对比图、显示了在最大电流设置为990mA 的情况下为2Ah 电池充电时的电压。

    我让它运行了7个多小时、充电从未终止。  从图中可以看出、随着时间的推移、电压逐渐增加、但从未达到4.2伏。  这与数据表中所述的情况不同、数据表中指出、它应在达到4.2伏之前保持最大电流、并应在电流小于 I (term)时保持该电流。  请注意、我们已经在具有三个不同锂聚合物电池的多个不同器件上对此进行了测试。

    充电期间没有接地漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否分享您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还没有听说过、所以我要关闭这个线程