This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5401:需要交流/直流转换器

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932186/tps5401-need-an-ac-dc-converter

器件型号:TPS5401

您好、支持、
我正在寻找更便宜的交流/直流转换 器、因此我遇到了德州仪器的 TPS5401。  

我需要一个输出电压为3.6V、输出电流为300mA、由单相交流电源供电的电路。

TPS5401的输出 为500mA、但根据应用手册 SLVA491、电路的输出仅为50mA。


TPS5401的最大输入电压42V

这是否意味着此芯片无法实现300mA 的输出电流?

如何改进电路以获得300mA 输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    50mA 不是最大负载能力、而只是应用手册中的设计要求。 您可以在其数据表中遵循第8个扇区的设计过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢你的答复。
    根据 TPS5401的数据表、输出电压由进行设置

    输出电流的唯一公式是  

    其中 Cin 是芯片 Vin 引脚处的去耦电容器。
    根据单相 E mater 的硬件实现

    https://www.ti.com/lit/an/slaa517e/slaa517e.pdf?ts=1597900395842&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    但我找不到一个将电容器或电阻器值与输出电流相连接的公式。
    期待 您的回复

    此外、我的器件将进入睡眠模式、睡眠模式下的功耗将约为6uA。 这是否会影响电源的性能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果负载处于器件的负载能力范围内、输出电流不是主要由电感器和电容器决定、而是由输出电压和负载电阻器决定。 睡眠模式是一种正常工作模式、不会影响其性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven、您好!
    感谢你的答复。
    您的答案非常有用。
    芯片的最大输出电流为500mA。  
    我的负载将略高于100mA、因此我可以使用数据表中提供的应用电路。
    我的疑问是如何控制芯片的输出电流。  
    我们可以通过更改 Vsense 引脚上的电压来改变输出电压。

    同样、如何改变输出电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    等待你的回复!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件仅控制输出电压、如果未触发电流限制、则输出电流由您的负载根据欧姆定律确定:Iload = Vout/Rload。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

      我将随附一个我刚刚使用 TPS5401创建的电路。
    我需要输出电流为200mA 的24V 输出电压。 输入为230VAC。

    我是否在计算中犯了任何错误?  
    正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不能使用230VAC 输入、因为该器件具有47VDC 的最大输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在电路中、我使用的齐纳二极管为39V、因此最大输入为39V。
    输入端使用电容压降电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为39V 齐纳二极管无法处理恒定的230VAC 输入电压、二极管将损坏。 您可以通过 Webench 工具修改原理图并重新设计:

    www.ti.com/.../design-tools-simulation.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我提供的电路来自 TI 的应用手册 SLVA491  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我在 TI 的应用手册 SLVA491中找到了该电路。
    此处在齐纳二极管之前使用电容压降电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到、如果您在输入端串联一个阻断电容器、上面的原理图是可以的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们在齐纳二极管之前使用串联电容器。
    我的怀疑是所提供应用电路的输出电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为50mA 是设计要求、而不是电流能力。 该器件支持0.5A 负载电流、如果电感器和二极管选择合理、原理图可提供高于50mA 的电流。