您好!
我将面临 TPS92511偶尔出现 MOSFET 故障的问题。 我将使用各自的 TPS92511和 PWM 驱动5个 LED 灯串。 它们由一个带有附加 π 型滤波器的普通48V 电源供电。 电源是曲折型壁式适配器。 此外、与 LED 和 TPS92511位于同一电源轨上的 LM5165X。 LED 和 π 型滤波器相关器件位于单层金属核 PCB 上、LM5165X 位于具有适当接地层的标准4层 PCB 上。 原理图的相关部分和布局如下所示:
有时、其中一个 TPS92511的 MOSFET 出现短路故障。 这可以在 LX-GND 电阻中看到,当电路板未通电时,该电阻约为1欧姆。 所有其他引脚似乎完好无损、并且未短接至 GND 或 VLED。 当 PWM 从下拉电阻设置为随机占空比值时、启动后始终会发生故障。 PWM 频率为30kHz。
MOSFET 出现故障、我感到惊讶、根据数据表、它在1.2A 电流下受到过流保护。 在其他什么情况下、MOSFET 短路可能会发生故障、这一问题的原因是什么?
最棒的
亚历山德罗