This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高级 BQMTESTER:与 THUMBUS2300搭配使用

Guru**** 2768225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933190/advanced-bqmtester-works-with-thumbus2300

器件型号:ADVANCED-BQMTESTER
主题中讨论的其他器件: BQMTESTEREV2400

大家好、

你好。

我们的客户正在寻找 EV2300、但它似乎不再可用。 我从其他文章中发现 THUMBUS2300是替代方案。

我想确认 THUMBUS2300是否也适用于 高级 BQMTESTER?

感谢确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    根据另一个 E2E 帖子 :https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/385964/1365021#1365021?jktype=e2e、我认为 THUMBUS2300应作为 EV2300的替代产品

    让我仔细检查一下情况是否仍然如此。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Wyatt 仔细研究这个问题!

    我读出 THUMBUS2300 仅适用于基于 SMBus 的器件吗?

    另一个接口呢?

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    这是我收到的反馈:

    Thumbus2300只适用于 SMBus。 但 TI 尚未使用任何软件对其进行测试。 bqMTester 需要 Thumbus2300上未提供的 I2C 端口、因此该组合不能正常工作。

    thumbus2300似乎无法与 bqmtester 配合使用、我建议使用 EV2400与 bqmtester 进行通信。

    [编辑]在与同事交谈后、EV2400不支持 BQMTESTER、您将需要 BQMTESTER 指南中所述的 EV2300

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thumbus2300无法正常工作、EV2400无法正常工作(尽管我看到一段视频说它应该可以正常工作... Kevin?)、EV2300不再可用... BQMTESTER 实际上对任何事情都有用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    让我为您检查一下。

    同时、您是否有 EV2300?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我有 EV2400、但硬件无关紧要。 我尝试解决的真正问题是寻找一种方法来针对生产环境实现器件编程的自动化、我不得不说、对于这些电池管理芯片的任何高质量生产工具、完全缺乏支持是一种可悲的做法。 不、我不会监听总线、对协议进行逆向工程并编写自己的协议。 TI 对如此多的其他优秀芯片提供了如此多的支持、但这些芯片却不支持? 太丢人了。 希望我们将在下一修订版中使用其他内容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    我建议您仔细查看论坛、看看其他人在 EV2400方面取得的成功、我们需要在内部检查产品页面上是否存在需要更新的错误。

    我们正在努力添加更多有关电池测试和运行周期的文档。

    此致、

    Wyatt Keller