This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 宽控制和输入范围降压转换器

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS65987D, LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934734/wide-control-and-input-range-buck-converter

主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS55288TPS65987DLM3489TPS65987EVM

应用是使用降压转换器为 USB-C PD 100W 系统供电。 控制器需要能够在5V 至20V 标准地址的整个范围内切换。

我看到的磁滞控制器(我假设它在保持稳定的同时解决控制范围问题)似乎具有窄的输入电压范围。 我需要尽可能宽的输入电压范围。

我还想知道 TPS65987的极端工作情况、因为我看到的文档中未概述这些极端工作情况。 具体而言、最小启动电压和电流、最小空闲电流和电压以及最大电压。 尽管文档中规定了20V、但最坏情况下的芯片额定电压为30V。 我需要知道、由于 IC 过压以外的其他原因、这是否是硬性限制。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我已将此问题指派给相关专家、他们将很快返回给您。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我可以推荐具有宽电压输入范围的最佳 DCDC 是 TPS55288。 如果您有具体问题、您可以联系负责该设备的团队。 您可以发布一个新问题、将 TPS55288作为您参考的器件。 这会将其分配给正确的团队。

    关于 TPS65987D 的功耗以及 PPHV 和 VBUS 的最大引脚容差、这两种测量结果均可在数据表中找到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    很抱歉、我的原始帖子不清楚:

    我想知道 TPS65987评估模块的极端工作情况。 具体而言:

    最小启动电压和电流:电路板唤醒并开始通信的条件、尽管不一定能够产生功率。

    最小空闲电流和电压:系统完全正常工作且能够供电的条件。

    最大输入电压:该电路板上最坏情况的芯片的额定电压为30V、但文档指定20V 为该电路板的最大电压。 我需要知道、这是否是硬性限制、原因是 IC 过压情况较差。

    关于电源:

    您推荐的 TPS55288是我的100W USBC-PD 应用的一个不错的选择。 通过扩展该器件、可以发现输出电压可通过 I2C 进行选择。 此器件的设计是否使其在满负载范围、输出电压范围和输入电压范围内、当极端值的任意组合在其额定值内时、可通过设置单个控制环路值保持稳定?

    或者、我的 USBC-PD 应用的第二种方法 是将输入电压限制在>20V、以便我能够保持降压运行。 LM3489的滞周期控制似乎是适应输出负载和电压范围的理想选择、但它缺少同步整流器、且限制为30V。 我可以使用外部感应电阻器(正确?)绕过后者;否则、我的输入电压可能会高达60-70V。 在这种情况下、宽输入电压是指高于 mx OP 电压(20V)的高端。 对于全范围 USBC-PD 应用、TI 是否提供其他能够解决我的问题的迟滞控制器?

    是否有其他器件可用于 USBC-PD 应用、而忽略其他限制?

    谢谢、

    ~Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS65987EVM 使用19.5V 桶形插孔连接为整个系统供电。 如果您没有此类桶形插孔、则可以使用编程为19.5V 或20V 的外部工作台电源。 这就是我们为 EVM 供电以进行评估的建议。

    没有数据显示为整个系统供电的最小电流、因为客户将使用外部工作台或桶形插孔为 EVM 供电。  

    如果输入电压可以高达70V、则不能使用 LM3489或 TPS55288。 我建议使用 WebBench 工具并输入您的要求、以便列出完整的潜在器件列表。 您可以找到一个器件、该器件使用与 LM3489类似的反馈引脚、并实现一系列由连接到直流/直流转换器反馈引脚的 TPS65987D 控制的外部 FET、以控制输出电压。 不过、我不能就此主题提供更多帮助、因为我不是这些器件的专家、而是 TPS65987D。 如果您对任何 DCDC 有新的疑问、请将您的问题发布到新的 E2E 主题中、并参考您有疑问的 DCDC。 这会将其分配给正确的人员。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未解决问题。 制造商似乎不太可能提供"无数据"。

    "因为客户将使用外部工作台或桶形插孔为 EVM 供电。" 我建议不使用桶形插孔、但如果没有 NDA、我无法进行扩展。 为了达成 NDA、我应该与谁交谈、以便我可以更详细地讨论我的具体要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    我与开发 TPS65987EVM 的工程师一起工作、并对该 EVM 进行了测试/验证。 我可以确认、我们没有关于 TPS65987EVM 总功耗的任何可用数据。 这是因为 TPS65987EVM 的目的是让客户评估 TPS65987D。 TPS65987EVM 不是一款独立产品、而是一款评估工具、它将用于功耗不是问题的实验室环境。  

    我认为不需要 NDA。 TPS65987EVM 不是独立产品、因此您不应将其视为独立产品。 该工具用于评估 TPS65987D、然后将其安装到系统/硬件上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    很明显 、我既没有要求也不需要总功耗。

    请允许我将我的要求降至最初要求的最低要求:

     TPS65987EVM 的最小启动电压:EVM 启动时的最低电压是多少。  

    最大电压容差。

    在您参与此 EVM 的验证/测试时、这些基本参数是否已知并记录在案? 如果没有记录这两个运行参数、那么将一个参数放在工作台电源上并简单测量这两个参数有多困难?

    关于 NDA:由于我与客户签订了保密协议、因此我可以随意说、NDA 请求扩展到系统级讨论和支持硬件、扩展到 TPS65987和 EVM 之外。 我 知道您无法在 企业级 NDA 问题上提供帮助、并将寻求其他渠道。 感谢您对此事的意见。

    感谢你们迄今提供的帮助!

    此致、

    Bob Muniz

    harmonic-power.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 需要19.5V 或20V 电压。 您不能施加更多或更少的电压、因为系统不是为此设计的。 同样、TPS65987EVM 是一款评估工具、只有一个输入电压电平。 这通过桶形插孔连接或连接到 SYS_PWR 测试点的外部工作台电源提供。