This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:反馈问题和调试方法

Guru**** 2925500 points

Other Parts Discussed in Thread: UC3843, TL431, UC3842, LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934945/uc3843-feedback-question-and-how-to-debug

器件型号:UC3843
主题中讨论的其他器件: TL431UC3842LM2596

大家好、

我们使用 UC3843来获得 AC/DC 辅助电源。 请在下方查找原理图。

关于以下原理图、是否存在任何问题? 对于反馈引脚、我应该使用哪个接头(H2或 H3)?

由于它是一个高压交流电路、如何开始逐步运行电路? 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mert!  

    感谢您与我们取得联系并在您的设计中使用 UC3843!

    我在这里看到的一个主要问题是、您的第一个次级绕组和 IC 的反馈之间没有任何隔离。 这可能会损坏控制器。 在这些类型的设计中添加隔离通常使用 TL431和光耦合器来完成、 UCC28C4X 数据表的第9.2节提供了 TL431/光电 耦合器反馈的一个很好的示例。 其中详细讨论了组件选择和设计过程。  

    需要检查的其他事项:  

    • 确保您的电阻器(R6和 R9)的额定电压适合您施加的高电压
    • R37作为一个修整电位器、会打开将输出端短接至接地的可能性、请考虑添加一个串联电阻器以防止这种情况发生
    • 确保 C37的大小保持 IC 的 VCC 稳定并高于 UVLO 阈值

    我建议使用 H2进行反馈、而不是 H3。 由于仅调节一个输出轨、因此通常最佳做法是调节最高负载轨。  

    首先、隔离 IC VCC 引脚并使用台式直流电源为其供电、然后验证 PWM 输出。 之后、使用自耦变压器(从20Vac 左右开始)应用交流输入、并检查 FET 是否正在切换、您可以在检测电阻器上看到电流波形。 使用自耦变压器缓慢升高 VAC、并确保不断检查是否存在异常过热/声音/气味!

    再次感谢您的支持、我希望这些信息能为您提供坚实的起点!  

    Aidan Davidson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mert!

    要在我的初次答复中添加以下内容:

    我建议使用 H2作为反馈而不是 H3、并添加 TL431和光电作为隔离式反馈、这是基于以下假设:绕组1是具有最高负载的线路(基于关闭的3个输出轨)。 我还假设您正在寻找基于初级侧和次级侧之间不同接地符号的隔离式电源。 H3和 AUX 绕组可用于反馈、无需任何额外组件、但如果 AUX 绕组不是最高负载、则可能会对其他输出轨产生负面影响。  

    最好在这里使用 UC3842而不是 UC3843。 我们通常建议将 UC3843用于具有专用 VCC 电源的直流/直流转换器、而 UC3842在 UVLO 开启和 UVLO 关闭之间的间隙要大得多、因此更适合 VCC 变化较大的离线电源。

    开始使用的另一个好地方是为器件的 VCC 提供台式直流电源。 当您缓慢增大直流电压时、您可以看到器件开始切换并检查所有器件是否正常工作。 您还可以使用自耦变压器缓慢增大交流电压

    您的输入/输出规格是什么? (VinAC、PoUT Total、每轨 PoUT、隔离式/非隔离式)

    请参阅此处的链接、了解一些出色的设计资源:

    再次感谢您的联系、我希望这对您有所帮助!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    感谢您的支持。 如果我们按照您的建议使用 H2进行反馈、您的隔离评论为 true。 使用 H3对此原型进行反馈会怎么样? 很难将光耦合器添加到 PCB。

    我已经仔细检查了 R6和 R9电阻器。 它们是高功率、可用于计算。

    我将向 R37添加串联电阻器、以防止短路。

    谢谢、我将再次检查 C37的值以获得稳定的电压。

    感谢您的帮助、我将尝试使用直流等效电压来测试 IC。 您对如何调整补偿网络有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aidan、

    在我处理回复时、我无法看到您的最后一条消息、抱歉。

    实际上、设计不属于我、有一个包含下面所示的一些 PCB 和电缆的工作原型。 没有任何原理图:(然后我想了解电路并运行我的新电路。 当我查看数据表时、我看到 UC3842将是更好的选择、但器件已购买。 最后我可能会购买 UC3842、谢谢。 任务是完全灾难性 的、首先我想让电路运行、然后对于未来的项目、我将要求为我们的输入/输出规格选择合适的应用。

    我想我将使用 H3标题并依赖于 LM2596的调节:(  

    我将提醒 VCC 直流电源、并感谢您提供有关上升的建议。 对于第二阶段的运行、您是否有任何关于如何调整补偿网络的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Mert!  

    UC3843数据表的第9.2.2.10节是一个很好的反馈和补偿入门资源。 我希望您的下一个版本的耗材能够完美地组合在一起(并且比第一个版本的文档记录更详细)!

    再次感谢您与 Mert 取得联系、我希望所有这些信息都能有所帮助!  

    Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    我又开始了这条马戏团的工作。 关于您的建议、我有一个问题。

    Aidan: 开始使用的另一个好地方是为器件的 VCC 提供台式直流电源。 当您缓慢增大直流电压时、您可以看到器件开始切换并检查所有器件是否正常工作。 您还可以使用自耦变压器缓慢增大交流电压

    Mert:我通过台式直流电源提供 VCC 并斜升直流电压。 当直流电压高于8.4V 时、它开始开关、但在1-2秒后停止开关。 然后、我关闭并打开电源、然后它 再次开始开关、但在1-2秒后停止开关。 这是正常的吗? 顺便说一下、当 PWM 停止开关时、VREF 上的电压为5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aidan、

    原因是电流流经 RSense、因为 R6未正确隔离、无法为测试提供独立 VCC。 谢谢