This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:如何在电量监测计和校准序列中选择最佳模式?

Guru**** 2553710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929897/bq35100-how-to-select-a-best-mode-in-gas-gauge-and-sequence-of-calibration

器件型号:BQ35100

大家好、Wyatt

我可以再问一个问题吗?

我已经阅读了 slua904-Using the bq35100 with Li-Primary Applications 并在下面找到它。

运行状况(SOH):

该模式用于跟踪电池容量、电池容量会稳定下降、内部阻抗不会急剧增加。

放电结束(EOS):

EOS 用于总体容量不会随时间推移而稳定下降、而是由于阻抗急剧增加而在其寿命结束时急剧下降的器件。


我想知道我是否会使用诸如 Energizer L91的 Li/FeS2电池、更建议使用哪种模式?

第二个问题是当我执行 CC 偏移和电路板偏移校准时, DUT 需要0mA ,这意味着 DUT 专家 BQ35100的其他部分 应该断电,对吧?

使用   bq35100 和基于锂基的应用的 bq35100在 slubh1c bq35100 TRM 和 slua904之间进行校准的顺序是不同的。  

那么、CC 偏移、电路板偏移是否 应该在电流前完成?

如果我要完成10个样本, 则需要 计算 g,csv 文件的哪些参数 的平均值并将其写入数据存储器以创建黄金映像?

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    这取决于您的应用需求。 如果您只是在寻找一个阈值来了解电池何时接近死机、那么 EOS 模式将是理想的。 如果您正在寻找恒定 SOH 测量、那么 SOH 模式将更适合您。

    L91电池似乎已经作为化学 ID、因此非常适合在任一模式下进行监测。

    是的、您应该在电流校准之前校准电路板偏移和 CC 偏移、如果您的电路板偏移较大、首先计算电流可能会导致误差。

    最好使用几块板完成此过程、并对它们求平均值以生成最终的黄金映像、这正是我们通常建议的做法。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt

      实际上,我们不知道客户将使用哪种电池,他们是普通制造商,无论是碱性电池还是锂原电池。 就像我们使用 由一次性 AA 电池供电的产品一样。

      那么  、在 本例中、将 L91作为化学 ID 闪烁会产生什么影响?

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    如果您在碱性电池和锂电池之间切换、则难以准确测量、因为它们具有不同的特性。

    正如我提到过的、这实际上取决于您的应用需求、如果您只是在寻找 EOS 检测、bq35100可以提供这种检测、但如果您需要切换电池时可能无法获得的准确 SOH 信息、

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    现在我知道我们要选择哪种模式,  我们不能强制用户使用电池类型的 TAKIONG 帐户,我们将使用 ACC 模式。

    因此、ChemID 不是问题、我们将重点验证碱性和锂原电池(LiFeS2)的库仑计数精度

    在安排测试之前,您能给我一个有关 gg.csv 文件参数的建议吗? 我只想知道其中哪些与校准相关、需要求平均值、哪些对我们来说不重要、哪些应该固定在某个值。

    接下来是测试过程:

    为了验证库仑计数器的精度、库仑计数器的值将与 I - t 曲线计算的结果进行比较。

    AccumulatedCapacity()将读取累积库仑,并与 Q =∫I dt 进行比较。

    对吗?

    请提出您的建议,其中任何一项对我很有用。

    谢谢、

    Jay

    e2e.ti.com/.../test_5F00_gauge.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    这是使用 BQ35100上执行的一些计算自定义监测的好选择、因此 MCU 不需要。

    您应该对 TRM 和 EVM 用户指南中列出的所有校准值求平均值、只需正常校准并对这些值求平均值、即可生成最终的.gg 文件。

    AccumulatedCapacity()已在 uA 中,您无需执行任何单位转换。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller

     

    我有一次测试、并附加了日志文件。

    关于扣款日志、有两个问题。

     

    1.我们是否需要 ACC 模式下的 SOH 值?

     
        从下面提到的日志和数据表中可以看出、它都是零:ACC 不提供任何电量监测数据、例如 RSOC、FCC 等。

     
        此外、meas _Z 和 ScaledR 在日志中都为零、因此 ACC 模式是否需要它?

     
         TRM 提到它们只在 EOS 模式下更新。

     

    如果在 ACC 模式下,SOH 不可用,我可以用    1-[电荷累积(UAH)/(1000*Design Capacity (mAh))]计算 RSOC 吗?

    有一个基于 Excel 文件的日志文件、并手动添加一列 SOH 值。

     

    此致、

    Jay

    e2e.ti.com/.../dischargingdv10828.xlsx

     

    e2e.ti.com/.../test_5F00_discharging_5F00_0828.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jay、

    在 ACC 模式下、您不会获得任何 SOH 数据、在 ACC 模式下、您只会获得累积容量。 您可以对累积容量进行自己的计算、以确定电池寿命。

    测得的 Z 值和经调节的 R 值用于 EOS 模式下的计算、它们不是在 ACC 模式下完成的。

    是的、您需要执行与此类似的计算、以计算电池的 SOC。

    此致、

    Wyatt Keller