This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 合适的电子电位器

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82822, TPS62864, TPS62088, DAC53608, DAC121C081, TLV741P, TPS7A10, TPS74701, TPS7A11, TPS7A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/929196/suitable-electronics-potentiometer

器件型号:TPSM82822
主题中讨论的其他器件: TPS62864TPS62088DAC53608DAC121C081TLV741PTPS7A10TPS74701TPS7A11TPS7A02

您好!

我们已确定要在设计中使用的 TPSM82822。  

输出电压应可通过软件控制、分辨率为5mV。

使用 I2C 直流/直流转换器可以获得5mV 的分辨率吗?

2.建议使用数字电位计来测量反馈 电阻(R2)吗?

3.我能否获得电位计器件型号及其计算结果以获得5mV 分辨率?

谢谢、此致、

Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    是否要使用数字电位计来调节 TPSM82822的输出电压?

    如果是、您需要实现什么输出电压范围?  您需要多少输出电流?

    您的第一篇帖子中是否有一个应该显示的图像?  似乎有些内容没有正确上传。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Glaser:

    是的、我需要使用 数字电位计来调节 TPSM82822的输出电压

    输出电压为0.95V/2A、0.75V/2A、0.55V/2A 和2V/2A。 我已重新附加文档、如果您能够查看、请告诉我。

     

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的完美解释。

    我们有 I2C 控制的 TPS62864、但它采用 WCSP 封装、不支持2V 输出电压。

    您可以使用 TPSM82822来实现该方法、但无法实现0.55V、因为它低于0.6V FB 引脚电压。

    我建议使用此应用手册图5中显示的方法、其中包含 I2C 控制的 DAC: https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf

    这样、您就可以使用 TPSM82822电源模块并实现所需的所有电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Glaser:

    根据要求,我们是否可以使用数字电位计而不是 DAC?  

    对此您有任何想法、如果是、您可以指定 TI 的几个数字电位器。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris Glaser:

    请帮助您了解更多信息。 感谢您的理解。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    我联系了支持 DAC 和数字电位器的工程师。  同时,让我谈谈你的两个问题。

    在应用手册的第5页中、它说:

    图6和9还显示了模拟电压裕量调节的隐藏优势:向 FB 引脚添加电压可实现低于转换器 FB 引脚电压的输出电压。 图5所示的裕度调节电路即使在 TPS62088的0.6V FB 引脚电压下也能实现0.3V 的输出电压...

    TPSM82822的图绘制正确。  有一个 Excel 计算器(应用手册中的参考文献6)可以计算每个电路的电阻值。

    对于您的问题1、尝试在具有和不具有 DAC 电路的 FB 引脚上执行 KCL。  如果没有向电路注入更高的电压(例如、通过 DAC)、则 Vout 不能低于 FB 电压。

    对于问题2、您可以使用参考文献6中电子表格中的第二个选项卡来查看给定 DAC 输出电压范围内的输出电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的支持。

    我想获取 TI 的数字电位计应用手册、以了解控制降压稳压器输出电压的工作原理。

    请帮我分享您的意见。

    注:使用 DAC,我们可以调节输出电压。 我希望通过数字电位计来理解我的应用。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我从该主题中了解的、您想要进行某种电源裕度调节吗?

    如果是、请查看使用我们的新器件 DAC53608描述相同情况的应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa342a/sbaa342a.pdf?ts=1597059296811&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDAC53608

    另请参阅以下技术说明、了解使用各种方法进行的折衷。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa887/slaa887.pdf?ts=1597059336916&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDAC53401

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 AK:

    您的理解是正确的。 我可以使用数字电位计获取应用手册吗?

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    我们现在没有任何应用手册可用于电源裕量调节的数字电位器。

    因此、我们正在推广用于电源裕量调节的新型 DAC、因为使用 DAC 而不是数字电位器可以很容易地实现这些功能。

    如果您需要同样的帮助、请告诉我。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢您的支持。

    我正在寻找具有 3个地址引脚的单通道 DAC 输出、以支持 I2C 地址中的更多 DAC。

    请就此提供帮助并分享器件型号详细信息。

    谢谢、此致

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    目前、我们没有任何具有3个地址引脚的单通道 I2C DAC。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    很抱歉耽误你的回答。

    我 使用 DAC121C081将 TPS62823DLCR 和 TPS62825DMQR 作为我们的设计的一部分。

    请查找分析表和设计计算。

    请您分享您的意见并确认我们的分析适用于 TPS62823DLCR 和 TPS62825DMQR。

    设计分析基于应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf

    另请确认、隐藏优势适用于 TPS62823DLCR 和 TPS62825DMQR、可通过如上面的应用手册那样调整 FB 引脚来获得0.45V 输出。

    e2e.ti.com/.../Armstrong-DC_2D00_DC-converter-study_5F00_20200817.pdf

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 AK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    是的、这一隐藏优势也适用于这些转换器。

    您的计算结果看起来合理且正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的支持和确认。

    我能否获得 TPS62823DLCR 和 TPS62825DMQR 器件的0.3V 至4V 效率图?

    我在数据表中找不到、也无法通过 WBdesign 进行分析。

    如果我能获得包含隐藏优势的效率、我会很高兴。

    谢谢、此致、

    Axrumugam.p   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    D/S 具有许多输出电压的效率曲线。  您可以将这些用作估算值。  FB 引脚裕量调节电路不会显著影响效率。

    使用的实际电感器及其特性也会影响效率。

    最好订购 EVM 并测试裕量调节电路、然后使用您的实际组件测量效率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的支持。

    它是适用于 TPS62823DLCR 还是 TPS62825DMQR 的 EVM、可通过 DAC 解决方案进行输出电压控制。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、没有使用裕量调节电路设置的 EVM。

    您还可以在 TPSM82822上使用裕量调节技术、并通过该电源模块实现更简单的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的支持。

    我们正在寻找 LDO (LDO4、LDO6、LDO7、LDO10、LDO11)来满足以下要求、并寻找外部 DAC 来控制输出电压。

    我可以让每个电压轨单独使用 LDO。

    例如:LDO7  

    LDO 输入电压:0.95V (降压输出-2)  

    LDO 输出电压典型值:0.85V  

    LDO 最小输出电压:0.8075V

    LDO 最大输出电压:0.8925V

    LDO 输出电流典型值:150mA  

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的支持。

    请分享您的反馈。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    请分享您的意见。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arumugam、

    Chris 将在9月底之前离开、您发送的最后一个请求是关于 LDO。

    我将与 LDO 团队联系。

    谢谢、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dorian

    您能提供帮助并做必要的事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arumugam、

    以下是我对 LDO4、6、7、10、11的建议

    LDO 4 - VIN = 1.8V、5mA 时 VOUT = 1.2V - TLV741P -固定输出

    LDO 6 - VIN = 0.95V、VOUT = 0.85V (5mA 时)- TPS74701 -> ADJ 输出、如果您可以使用0.8V 或0.9V、我建议将 TPS7A10/TPS7A11用于固定输出

    LDO 7 - VIN = 0.95V、VOUT = 0.85V (150mA 时)- TPS74701 -> ADJ 输出、如果您可以使用0.8V 或0.9V、我建议将 TPS7A10/TPS7A11用于固定输出

    LDO 10 - VIN = 1.8V、50mA 时 VOUT = 1.8V -这更像一个负载开关用例、可以使用 TPS7A02在保持常开状态时、由于 Iq /关断电流较低、因此无需负载开关

    LDO 11 - VIN = 1.8V、VOUT = 1.8V、电流为15mA - 这更像一个负载开关用例、可以使用 TPS7A02在保持常开状态时、由于 Iq /关断电流较低、因此无需负载开关

    如果您对这些建议还有任何其他疑问、敬请告知。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的威尔逊:

    感谢您的支持。    

    我已经与多里安先生进行了讨论。

    我将与他讨论并查看我的项目选择或原理图。

    请不要解决此 TT。

    谢谢、此致、

    Arumugam.p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arumugam、

    正如我们在单独的电子邮件主题中讨论的那样、我现在将关闭此主题。

    谢谢、

    Dorian