This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:使用 Arduino 制作了一个循环机、可自动停止充电和放电。 不使用 Arduino 是否可行?

Guru**** 2534030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934592/bq40z50-r2-made-an-cycler-using-arduino-to-stop-charge-and-discharge-automatically-is-it-possible-to-do-without-using-arduino

器件型号:BQ40Z50-R2

您好、TI、

据我了解、BQ40Z50-R2是一款电池监控器件、无法控制自动充电和放电。 这就是我使用 Arduino 来控制此功能的原因。 这与继电器模块一起工作正常。 我的问题是、当与继电器模块连接时、BQ40Z50-R2可能会自行调节此过程。 但我无法理解它是否起作用。

我知道我可以看到并绘制参数,但是否有方法可以在不使用 Arduino 的情况下进行循环?

此致、

Moonmo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moonmoon

       如果 Arduino 工作正常、只需使用它、bq40z50-R2本身就没有用于控制充放电继电器的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。