This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53316:TPS53316的低压降运行

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53316
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936021/tps53316-low-dropout-operation-of-tps53316

器件型号:TPS53316
你(们)好  
 我们计划使用 TPS53316生成 3.7v@5Amp。 您是否认为        此开关的低压降操作可能会引起问题 。  
因为   根据数据表 " VVBST 和 VSW 高于2.4V、以确保高侧栅极驱动器的电源。"  
如果    我们需要 包含 任何用于  实现 低压降运行的附加电路、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    您的典型 VIN 是什么?

    请参阅:  

    这只是 HEF 和 DE 模式中的一个限制。

    请告诉我!

    谢谢、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    我没有听到您的反馈。

    您是否在此处有任何后续问题?

    非常感谢

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    实际上  陷入了其他 的鲍尔 德设计中。  在初始 启动期间(几秒) 、当电流可能 小于  20mA 时 、我如何 确保 器   件不会出现问题。  您是否有  任何解决 方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    您可以使用的唯一权变措施是在强制传导模式下对器件进行编程、或在启动时增加电流。

    这是 HEF 和 DE 模式的限制。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    谢谢、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    我没有听到您的反馈。

    您是否在此处有任何后续问题?

    非常感谢

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    您可以关闭  此主题。 如果  有任何问题、我将提出 新 的问题   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    当然。

    获得新更新后、请在下方发布。

    谢谢!

    此致、
    Dorian