请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53316 你(们)好
我们计划使用 TPS53316生成 3.7v@5Amp。 您是否认为 此开关的低压降操作可能会引起问题 。
因为 根据数据表 " VVBST 和 VSW 高于2.4V、以确保高侧栅极驱动器的电源。"
如果 我们需要 包含 任何用于 实现 低压降运行的附加电路、请告知我们。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.