This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV809E:用于灵活电源域的电压监控器。

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3780, TPS3779, TPS3701
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934850/tlv809e-voltage-supervisor-for-flexible-power-domains

器件型号:TLV809E
主题中讨论的其他器件:TPS3780TPS37B-Q1TPS3779TPS3701

您好!

在处理器的启动序列期间如何处理复位信号、可以提供一些帮助吗?

它是一款1.8V 处理器、具有两个电源域、低功耗和全功率。
当两个电源域都出现时、低电平有效复位必须置为低电平。
启动序列后、可释放 RESET 信号、并 可根据需要禁用全功率域、而无需复位。

是否有电压/复位监控器等可执行以下所有操作?

  • 监控两个电源域中的最后一个电源、并且仅在两个电源都打开时才将处理器从复位状态中拉出、
  • 在以后禁用全功率域时使处理器保持运行、和
  • 当两个电源域都被禁用时、复位处理器。

所有 PG 信号均为1.8V、也可从3.3V 分压至1.8V。

我看到的所有锁存监控器都经过锁存以防止在欠压锁定事件后上电、但我从未看到过能够满足处理器电源模式要求的锁存监控器。

此致、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    我认为大多数情况都是可能的、但我看到一行"在启动序列之后、可以释放复位信号、并且 可以根据需要禁用全功率域、而无需复位。" 器件应该如何知道器件何时被禁用与处于复位状态? 对于低输入信号、情况将是相同的。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有一个监控器只检测一个输入上的上升沿、而检测另一个输入上的上升沿和下降沿?
    或通过栅极或其他东西实现这一点的方法?

    我们基本上在寻找一个双通道电压监控器、只要在第一次启动释放复位信号之后、该监控器就允许切换其中一个输入。

    引导顺序为:

    1. 低功耗域
    2. Power Full Power Domain
    3. 释放 Reset (重置)以激活处理器。

    启动后、可禁用全功率域、以在低功耗模式下运行处理器。 然后、您可以根据需要重新打开和关闭全功率模式。
    如果您重置或关闭低功耗域、则会再次进行排序。

    全功率域默认通过常闭开关启用、该开关可通过低功率域的 IO 进行切换。

    此致、

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、

    我们的任何监控器都不支持此功能。 我们可能需要使用2个单独的监控器来实现此功能。 一个用于管理每个输入、因为使用双通道不允许切换一个输入。 我们的双通道选项主要是 TPS37A-Q1、TPS37B-Q1、TPS3701、TPS3779、TPS3780器件。 您可以使用其他 IC (如具有这些部件的计时器)来实现这一点、但该实现对我来说毫无意义。

    谢谢、
    Abhinav。