This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:TLV840当前 RTM 通道

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/930979/tlv840-tlv840-current-rtm-sch

器件型号:TLV840

您好的支持团队。

我想了解  有关以下产品的当前 RTM 计划。

TLV840CxDL09

TLV840CxDL10

TLV840MxDL09

TLV840MxDL10

如果您能提供这些信息、我将不胜感激。  

此致。

千兆   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke-San、您好!

    感谢您按照计划进行跟进。

    我将通过电子邮件单独与您联系、以了解 RTM 计划。

    谢谢、此致、

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的问题相同、但在同一系列的不同器件上。 我对在1.8V 电源轨上工作的东西感兴趣、因此1.6V 或1.7V 选项可能最合适、即:

    TLV840xDL16/TLV840xDL16

    TLV840xDL17/TLV840xDL17

    这些似乎不能从迄今为止发布的器件中获得、因此有必要了解这些器件是否可以很快获得。

    谢谢、

    戈登。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gordon、

    您可以联系您当地的现场团队获取此信息。 我们无法通过 E2E 提供、我们需要通过正确的渠道获取 NDA 信息。

    谢谢、
    Abhinav。