This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:脉冲 ICHG

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933431/bq25606-pulsed-ichg

器件型号:BQ25606

大家好、团队成员。

当电池电压达到 VSYS_MIN 时、充电电流将被脉冲。

这是在补电模式下来回移动吗?

是否有任何改进方法?

测量由 EVM 完成。

e2e.ti.com/.../bq25606EVM.pptx

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供以下信息吗?

    1. 当行为发生时、VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS 等测试条件是什么?

    2. 发生该行为时、所有寄存器值是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ning。

    连接了 VBAT、VSYS 和 IBAT 波形。

    ISYS 为0A、因为仅使用充电功能。

    VBUS 为12V。 ICHG 为2A、ILIM 为3A、Vset 为4.208V。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员。

    您有更新程序吗?
    BATFET 从 LDO 模式切换时是否会出现这种现象?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您是否使用真实的电池或电池仿真器进行测试?

    2.当行为发生时、所有寄存器值是多少?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Ning。

    使用真实电池
     我尝试了3种容量(4900mAh、18650mAh、3500mAh)、但都有相同的现象。

    Bq25606是独立类型、因此没有寄存器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它应该与 BATFET 从 LDO 模式转换到完全导通模式相关。 当 用高电容为实际电池充电时、通常不会出现这种情况。

     

    请注意,这种行为是“表面行为”,即不会影响电池和充电器的性能。 电池将根据需要充电。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ning - San、

    是否有任何对策?
    提高 BAT 端子的容量或降低电池阻抗是否有效?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 BAT 引脚上添加有效电容 应该有所帮助。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我要试一下。