This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:- 1.2KV 差分模式浪涌损坏引脚1、2

Guru**** 1209340 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM5050-2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934292/lm5050-1---1-2kv-differential-mode-surge-damaged-pin1-2

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: LM5050-2

各位专家、您好!

我的客户正在使用 LM5050-1进行切换产品。   当它们执行负1.2KV 差模浪涌测试时、LM5051-1的引脚1、2损坏。   下面是它们的原理图、浪涌 输入在54V1_PG 和 GND_PG 之间。 如果有什么需要改进,请提出建议。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yue Tang、您好!

    该原理图未显示输入端任何 TVS 二极管以获取浪涌能量。 1.2kV 是大量能量、需要5000W 或更高的 TVS。 因此、在浪涌测试期间、LM5050的额定电压会超过。

    对于使用 LM5050-1的浪涌保护、我们建议参考 TI 参考设计"https://www.ti.com/tool/TIDA-00233"

    用户指南的第5.5节"www.ti.com/.../tidu415"  详细讨论了浪涌保护。

    请告诉我们

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari、

    我已通过电子邮件向您发送了完整的原理图 无法在公共场合共享。   

    如您所见、它们使用压敏电阻(成本、尺寸优于 TVS)、D61、D64、DD9、D70 (使用5000W 电平 TVS 进行测试)、还使用了 D85、D86、D87、D88进行负浪涌保护。 BTW、它们通过 JP2、JP5、1KV 2Ω,Vs 引脚注入浪涌损坏。

         到目前为止,他们使用 LM5050-2进行了简单的测试,它可以通过测试,因此,他们还想知道-1和-2之间的差异。 请进一步提出可能的问题。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我收到了完整的原理图、让我回顾一下、今天或明天回来。

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari、

    我可以给你答复吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

     

    我已经查看了原理图和元件、对此有一些问题。

     

    VS 引脚在负1kV 浪涌或正1kV 浪涌期间损坏?

     

    LM5050-1和-2的一个区别是偏置电路和 ESD 结构是不同的。

     

    您能否分享浪涌测试期间在引脚与 GND、栅极与 GND、IN 与 GND 以及 OUT 与 GND 之间获取的波形。

    以及输入电流?

     

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yue、

    如果您有机会查看此主题、请告诉我。

    如果您有的话  

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kari、

    感谢您的支持。 在使用 LM5050-2进行测试后、客户没有回复我关于此问题的信息。 我将首先关闭此主题。