Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, TMP102, AM5728
主题中讨论的其他器件:TMDSEVM572X、 TMP102、 AM5728
在我们基于 TMDSEVM572X 评估板的定制板中、电源无法关闭的错误会出现在我们的客户环境中。
在调试此问题时、请在我们的定制板中重复打开和关闭电源。 在大约80次的加电/断电测试中、它们达到了1次。
(在此开/关测试中、通过将 botton (PWRON 引脚置为低电平)来执行上电。 断电由 Linux shutdown 命令(DEV_ON 位为0)执行。)
当发生此错误时、在正常运行期间不会发生以下两行、最后会发生、
[69.922953] PAmas 0-0058:无法写入 primary_secondary _pAD2-11
[69.929423] Palms_POWER_OFF:无法写入 DEV_CTRL_DEV_ON:-11
之后、由于以下两条线路的无限环路、器件的电源将不会关断。
[70.959836] OMAP-i2c 48070000.i2c:控制器超时
[70.989835] therment_zone5:无法读取热区(-110)
您能告诉我该循环的原因和解决方法吗?
Linux 和 U-boot 版本
Linux 版本4.9.69
U-Boot 2017.01
在 Yocto 环境中构建
此致、