This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40211-Q1:TPS40211QDGQRQ1未切换

Guru**** 2531310 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40211-Q1, TPS40210-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936019/tps40211-q1-tps40211qdgqrq1-not-switching

器件型号:TPS40211-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS40210-Q1

您好!

我在 升压转换器设计中使用 TPS40211QDGQRQ1、从8V - 16V 变为24V。 我遇到一个问题、即 Vout = Vin - V_diode。 也就是说、开关未在切换。 不会生成栅极信号。 NEN 断开、因此内部下拉电阻器将其拉低。 我已经验证了一个 DMM、该节点为0V。

我已经使用 数据表中的8.2.2详细设计流程检查了我的设计几次、但没有成功。 我认为这可能是我的补偿网络、但这是否会导致开关根本不切换?

我的原理图和布局如下所示。 感谢您的支持。

j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这也是我在原理图中提到的 MATLAB 代码 


    清除
    CLC
    
    %%占空比
    Vinmin = 8;升压转换器最小输入电压[V]
    Vinmax = 16;升压转换器最大输入电压[V]
    Vout = 24;升压转换器输出电压百分比[V]
    VFD = 0.5; 二极管正向压降百分比[V]
    
    最小值=(Vout - Vinmax + VFD)/(Vout+VFD);最小占空比百分比
    Dmax =(Vout - Vinmin + VFD)/(Vout+VFD);最大占空比%
    
    振荡器-开关频率
    Fsw = 600 * 1000;升压转换器开关频率百分比[Hz];CT
    = 120; %振荡器电容[pf]
    
    Rt = 1 /(5.8e-8 *(Fsw/1000)* CT + 8e-10 *(Fsw/1000)^2 + 1.4e-7 *(Fsw/1000)- 1.5e-4 + 1.7e-6 * CT - 4e-9 * CT^2);
    %所需
    
    电感
    器选择%[%电阻] %升压转换器输出电流[Ams]
    Vin = 12;%标称输入电压[V]
    D = 0.5;占空比、其中最坏情况下的电流纹波发生
    
    时 I_lripmax = 0.3 *(Iout /(1 - Dmin));
    Lmin =((Vinmax / I_lripmax)* Dmin *(1 / FSW)))* 10^6;
    
    ^电感器尺寸(μ H L)= 33 * 10 μ H -6;选定电感器[H]
    
    IRIPPLE =(Vin/L)* D *(1/Fsw);
    Iripplevinmin =(Vinmin / L)* Dmax *(1/Fsw);
    
    Ilrm = sqrt ((Iout/(1-Dmax)))* 2^^Iripinmin * 2)+ Iplrt (Ievinmin)* 2 (1/12) % RMS 电感器电流
    Ilpk =(Iout /(1 - Dmax))+((1/2)* Iripplevinmin);%峰值电感器电流
    
    DCR = 75.4/1000;所选电感器的直流电阻%[欧姆]
    PL = Ilrms^2 * DCR;%电感器功率损耗[W]
    
    0.8%整流器二极管选择
    
    Vbrout = Vbrmin; 二极管的反向击穿电压%[V]
    VF = 0.5; 二极管正向压降百分比[V]
    
    Pdmax = VF * Iout;二极管功率耗散百分比[W]
    
    %输出电容选择
    Vrip = 100 / 1000;输出电压纹波百分比[Vpp]
    Cout =(8 *(Iout * Dmax)/Vrip)*(1/FSW)* 10^6; %最小输出电容[uF]
    ESROUT =(7/8 *(Vrip/(Ilpk - Iout)))* 1000;%输出电容 ESR [mohm]
    
    %输入电容选择
    VinRIPPLE = 20/1000;%输入电压纹波[V]
    
    Cin =(IRIPPLE /(4 * VinRIPPLE * FSW)))* 10^6; %输入电容[UF]
    ESRIN = VinRIPPLE /(2 * IRIPPLE)* 1000;%输入电容 ESR [mohm]
    
    %电流感应和电流限制
    Vocpmin = 110 / 1000;%过流保护电压[V] DS 常数?
    Idrv = 0.5;%栅极驱动电流[A]
    
    Risns1 =(Vocpmin /(1.1 * Ilpk + Idrv))* 1000;%最大电流限制要求[mOhm]
    Risns2 =((Vinmax * L * Fsw)/(60 *(Vout+Vf - Vinmax)))))* 1000; %稳定性要求[mOhm]
    
    Rsns = 20/1000;%选择的感应电阻器[Ohm]
    Psns = Ilrms^2 * Rsns;%感应电阻器功率耗散[W]
    
    %电流感应滤波
    器 Riflt = 2200;% RC 滤波器电阻器[
    欧姆] Cifltmin =(0.1 * Dmin)/(fsw * Riflt * 12^);
    ^
    ^滤波器[pF]的最小电容% Ciflt = 47 * 10 μ F -12;滤波器[F]的选定电容% fi =(1 /(2 *π* Riflt * Ciflt))* 10 μ F -6;滤波
    
    器%开关 MOSFET %
    
    反馈分压电阻
    器 VFB = 0.7的截止频率%; %反馈电压 DS 常数[V]
    RFB = 75 * 1000;分压器中的第一个电阻器百分比[欧姆]
    Rbias =(VFB * RFB)/(Vout - VFB)/ 1000;分压器中的第二个电阻器百分比
    
    误差放大器补偿
    f = 30 * 1000;增益交叉频率 Ioutmin =
    0.1; %最小电流[A]
    
    Rout = Vout/Ioutmin;
    
    Resr = 160/ 1000;电解电容[Ohm ]
    %Rout2 = 2/1000;陶瓷电容[Ohm ]%Resr
    =((Rout1 * Rout2)/(Rout1 + Rout2))的 ESR; 输出电容的并联电阻%[ohM]
    
    %跨导[S]
    gm =(0.13 * sqrt (L *(FSW/Rout))/((Rsns^2)*(120 * Rsns + L * Fsw));
    
    %最大输出阻抗[Ohm *
    Zout = Rout * sqrt ((1+(2 * Rsns + 2 * Cout)*(
    
    2 * Rout)* Rout + Cout (2 * 2 *)* Cout + Cout (2 * 2 *)* Rout + Cout (2 * 2 *)* Rout)*(2 * Rout + Cout)*(2^^^^)*(2 * Rout)* r* r*(2 * Rout)*( 调制器增益 Kcomp =
    1/KCO;
    R4 =(RFB * Kcomp)/1000 % R4 [kOhm]
    
    %输入
    R4_s = 110 * 1000;选择的 R4百分比[Ohm]
    
    %将零点置于所需穿越频率(fl)的1/10
    C2 =(10 /(2 pi*f * r4_s))* 10^12; % c2 [pF]
    
    %将高频极点放置在所需的穿越频率约5倍且
    误差放大器
    的单位增益带宽小于1/2的% c4 =(1 /(10 * pi * f * r4_s))* 10^12;% c4 [pF]
    
    GBW = 1.5 * 10^6;
    C4_BW =(1/(PI * GBW * R4_s))* 10^12;C4 %必须大于此值。
    
    软
    
    ^电容 TSS = 5 / 1000;软启动时间百分比[秒] Css =(20 * TSS * 10 μ F -6)* 10^9;SS 电容百分比[nF]
    



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J、

    补偿可能导致转换器根本无法工作、因此请检查以下值:

    C6 = 820pF

    C11 = 22nF

    R29 = 15.4k Ω

    布局也可能导致这种行为。

    请说明:您的 mathlab 文件的基础是什么?

    另一种可能是您查看此参考设计:  

    这似乎非常接近您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢您的反馈。 我将更换补偿网络、并报告是否解决了这个问题。 部件将在3天内送达。  

    如果这不起作用、我将尝试使我的设计与参考设计保持一致。 感谢您的分享。  

    我的 MATLAB 脚本基于 TPS4021x-Q1 数据表中的8.2.2详细设计流程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    我用建议的组件替换了补偿网络、但仍然得到相同的结果-无切换

    还有其他建议吗? 我尝试了另一个电路板、但仍然没有成功。  

    我是否可以为您测量任何内容、以帮助我们更好地了解问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J、

    请详细检查当您应用 VIN 并保持 EN 为低电平时在不同引脚上发生的情况、以及当 EN 变为高电平时这种情况如何变化。 您需要使用示波器来检查它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    随附的 PDF 显示了 EN 断开(下拉为低电平)时每个引脚的启动特性。 希望我们可以从 this.e2e.ti.com/.../TPS4021x_2D00_Q1-Startup-Scope-Shots.pdf 中获得一些有用的见解

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J、

    我无法在您的布局中找到 C12。 您在哪里使用了该电容器? 您使用的范围的带宽限制是多少? 当 IC 连接到 VIN 时、是否有可能获得更高的 GDRV 分辨率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下图显示了大容量电容器的位置。 因为它是电解大容量电容器、所以我了解布局中的位置并不重要、所以我将其放置在有空间的地方。 升压转换器部分附近有一个陶瓷10uF (C13)。

    这是具有2 GS 和12位分辨率的 GDRV 线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    还有其他建议吗? 我感到困惑。  

    我不熟悉的一件事是补偿网络设计、因此我怀疑问题是什么、但我不知道如何纠正。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我知道问题是什么。 我使用 的是 TPS40211-Q1。 我遵循 的设计指南适用于 TPS40210-Q1。

    TPS40211-Q1基准电压为260mV。  TPS40210-Q1基准电压为700mV。  

    我将更正此问题并报告结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J、

    感谢您的更新、很抱歉、我在办公室外的几天没有回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 R31更改为820欧姆、补偿网络更改为您最初建议的值

    C6 = 820pF

    C11 = 22nF

    R29 = 15.4k Ω

    解决它的方法。 感谢 Brigitte 的帮助!