This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:无法使用数字电源制造工具将 UCD9248重新编程为出厂默认值

Guru**** 2521740 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, PTD08D210W

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932265/ucd9248-failed-to-reprogram-ucd9248-to-factory-defaults-with-digital-power-manufacturing-tool

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: PTD08D210W

尊敬的 UCD9248团队:

我尝试使用制造工具将 UCD9248重新编程为 VC707板的出厂默认设置。

但 GUI 始终处于"验证"状态、并且失败。 请参阅下面的错误图像:

和 XML 脚本也附加在e2e.ti.com/.../VC707_5F00_RevA_5F00_TI_5F00_Addr52_5F00_53_5F00_54_5F00_r3.xml 上

e2e.ti.com/.../VC707_5F00_RevA_5F00_UCD9248_5F00_U42_5F00_addr52_5F00_R3.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否尝试 使用以下链接中的 fusion_digited_power_designer 导入.xml 文件?

    https://www.ti.com/tool/FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的指导、我已更改为 FUSION_DIGITAL_Power_Degisgner。  

    可以成功导入脚本、但 GUI 会监控'TON_Fault'。

    请就此问题发表评论意见吗? 谢谢。

    此致、

    Bryan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、  

    抱歉、我不知道为什么存在 TON_max 故障。  

    我想您可以按如下方式手动对 TON_max 故障进行编程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    非常感谢您的建议、我想现在.xml 已成功刷写到器件中。

    请允许我更新我鼓励的问题: 地址52d、53d、54d 处3 UCD9248的电源正常信号是异常的。  

    如果我理解正确、TON_MAX 故障响应不会导致电源正常异常、对吧?  

    (当我将响应类型设置为[无中断继续]时)

    然后、我发现54d 的 Rail4显示 FLT 故障、Vout 值为0.047V、而它应该为1.8V。  

    那么,您能否帮助评论标志的故障类型:flt? 以及如何缩小来自控制器或 FPGA 的可能原因?

    更多信息:动力总成模块使用 PTD08D210W。

    感谢并感谢您的帮助。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、  

    如果电源轨关闭或 Vout 超出稳压范围、则 PGOOD 将被拉低。  

    由于54d 器件电源轨4的输出电压较低、因此该器件将 PGOOD 拉低。  

    我们需要找出54d 器件报告的故障。  

    您能否 进入54d 器件融合并单击左列中的"状态"、找出报告的故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的评论。  

    请参阅下面的状态捕获页面:

    它显示 STATUS_MFR_SPECIFIC FLT_FAULT、您可以帮助解析此错误吗?

    谢谢。  

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    发现此错误表示外部电流故障(分页)、 您能帮助解释一下吗?

    这是否意味着错误发生在功率级、并将错误发送回控制器?

    谢谢。  

    此致、

    Zhilong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、  

    能否在 UCD9248 Fusion->Configure->Other Config 中检查 IOUT_CAL_GAIN 是否设置正确?

     PTD08D210W 的电阻应为200 m Ω。  

    如果设置正确、您可能需要检查电源模块的 Isense 信号。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的评论、我已经检查了配置、该值为123.5 m Ω、与所有4个电源轨的值相同。

    然后我测量了 Vout 和 GND 之间的电阻值、该值为2Ω Ω。

    Vout 似乎很短、该电源轨连接到 FPGA 的1.8V 电压。

    此外、在对 FPGA 进行编程时突然断电时也会发生此错误、可能导致 FPGA 1.8V 中断?  

    您是否对如何识别来自 FPGA 短路或功率级短路或电容短路的错误有意见?

    批准您的快速响应。

    谢谢。  

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、  

    首先、我建议在对器件进行编程时保持电源轨关闭。 确保编程看起来正常后、打开电源轨。  

    要确定短路位置、您可以移除电感器、然后测量"电源模块侧"和"输出电容+ FPGA 侧"处的电阻。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    非常感谢您的建议、让我检查一下阻力。

    让我单击"我的问题已解决"以关闭此请求、再次感谢。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    请参阅以下原理图、我们删除了 R386以缩小问题范围:

    事实证明、移除 R386后、VCC1V8_FPGA 不会短接 GND、并且检测到 I1对 GND 短路。

    那么、它是否确实证明了 U63的一个通道(Vo_B)(PTD08D210W)已损坏?  您能否提供有关如何解决此问题的建议?

    谢谢。

    此致、

    Zhilong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、除了 U63、您还有其他连接到 VCC1V8的连接吗?

    此致、

    Weidong