This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA723:折返电路电阻器值

Guru**** 2506865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932691/ua723-foldback-circuit-resistors-value

器件型号:UA723

尊敬的 Stephen:

您能否告诉我如何计算折返电流限制电路的 R3和 R4 (图6)?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、


    斯蒂芬在接下来的两周内已不在办公室。 R3和 R4将是输出的函数。 请参阅下表中的建议值:

    这是否能回答您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我试图弄清楚折返电流限制功能、而不是 Vout。  根据表2、图6上的 R3和 R4是折返电流限制的函数。 我在表1中看不到任何对电流限制的引用。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    电流限制(IKNEE)通过以下方式进行设置:

    这是否有助于澄清问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,电流限制拐点由:(VoR3+(R3+R4)*65)/RSC * R4 (图6)设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、  

    您是否已经解决了问题? 在表2中、有一个用于计算电流限制的公式。 只要 R3和 R5的值为您提供所需的限制、两个电阻器的值就没有特殊要求。  

    此致、  
    Jason Song