This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745EVM-622:产生负电压。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935489/tps62745evm-622-create-a-negative-voltage

器件型号:TPS62745EVM-622
主题中讨论的其他器件:TPS62745

你(们)好。

我想使 TPS62745产生负电压。
我参考此材料(https://www.ti.com/lit/an/slva458b/slva458b.pdf)。

请告诉我我的问题吗?

1.我可以使 TPS62745产生负电压吗?

2.如何处理 TPS62745EVM 以产生负电压?

3.如果 TPS62745不能产生负电压、您能告诉我为什么我不能产生负电压?

您能否向我介绍一款 IQ 可产生低至 TPS62745的负电压的器件?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      您能告诉我们您应用的输入电压、输出电压和输出电流要求吗? 您能否告诉我们您计划为该器件供电的负载是多少?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    VIN=3.3V
    Vout=-3.3V
    Iout=10mA

    我们计划为 DMOS FET 供电。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    这些应用条件可与 TPS62745搭配使用。

    有关如何使用降压转换器产生负电压的更多信息、请参阅以下主题和技术文档链接:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2018/05/16/how-to-modify-a-step-down-converter-to-the-inverting-buck-boost-topology

    www.ti.com/.../tidud32

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    非常感谢您的建议。

    TPS62745具有 VSEL 引脚。
    如何在产生3.3V 负电压时连接到 VSEL?
    如果我将 VSEL 与 EVM 一样连接到 Vout、这是否正常?

    如果否、我将外部电源用于 VSEL。
    它是否具有输入电压/输出 电压/VSEL 的上电序列?


    然后、您能告诉我电感器选择和 SW 频率吗?

    关于电感器选择、
    我的客户应用只需要1mA 或更低的电流。
    如何设置输出电感器?
    当正常计算时、它将是一个非常大的值。

    关于 SW 频率、
    当电流小于1mA 时、SW 频率是多少?
    我无法读取数据表上的图表。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    是的、您可以像在 EVM 上一样将 VSELn 引脚连接到"VOUT"。

    我仍在研究 您 的电感值和开关频率、但在极端轻负载条件下、这将取决于 TPS62745的~250ns 最小导通时间。

    此致、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    非常感谢您的回复。

    此电路图是否适用于负电压?


    您能否尽快告诉我轻负载下的电感值和频率?
    我的客户 希望快速完成电路图。
    能否在9月3日之前给我一个答案(美国时间)

    很抱歉在您忙碌时打扰您。

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      Matt 正在对此进行研究。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    上图正确。

    对于电感器值、TPS62745设计的最大建议电感值为4.7uH。   

    在极端轻负载(<1mA)的情况 下、器件将强制在省电模式下运行、~250ns 的最短导通时间与该电感值相结合、最终决定了开关频率。

    对于4.7uH 的电感、Ton 期间的 Δ I 将为:(VIN/L)*TONmin =(3.3V/4.7uH)*250ns =~175mA

    反过来、为了保持 ILavg = ILOAD = 1mA、有效 占空比 将需要~0.6%、这将开关频率设置为~24kHz。

    另请注意、我 发现 TPS62745的 PSpice 模型 为 这个 IBB 配置提供了400+ns Ton、这种配置通常为275mA IPEAK 和~19kHz 开关频率。  

    此致、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    非常感谢您在美国时间9月3日之前的回复。

    我了解了电感和 Fsw。

    您能告诉我 GND 的连接情况吗?
    我能否使所有橙色圆圈(GND)通用?
    如果我要分开、请告诉我。


    顺便说一下、EN_VIN_SWPin 是否正确连接?
    我不使用 Vin_SWpin、因此 EN_VIN_SW 需要连接到 GND、对吧?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    是的、您的 GND 连接正确、并且它们很常见。

    我注意到您在-Vout 上添加了 LDMOS,我认为这将用作电源正常指示器。

    有关如何对 PG 信号进行电平转换的更多信息、请参阅以下技术文档:

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我想和您讨论 SWPin 上的开关噪声。

    我的客户使用修改后的 EVM 获得波形以产生负电压。
    很抱歉很难看到。

    绿色:SWpin (1V/div)
    黄色:输入电压(2V/div)




    当输出上升时、我会看到开关噪声。
    为什么会出现这种情况?
    是因为 GND 较弱吗?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo、

    是的、这是连接到转换器 LC 输出滤波器(Vout+)的系统 GND 的伪影、 我们的 EVM 未进行优化、无法提供在 Vout+和 Vin-之间建立低阻抗连接的良好方法。  因此、我怀疑您看到与 此连接相关的振铃(削波引线?)。  

    您应该发现 、如果使用芯片 GND (Vout -)作为示波器 GND 基准、您可以获得更清晰的波形、但最终设计将需要良好的低阻抗系统 GND 连接才能正常运行。

    此致、

    -Matt