This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:最小低侧导通电阻值

Guru**** 2510415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/936013/tps53515-minium-low-side-on-resistance-value

器件型号:TPS53515

尊敬的 TI 团队:

数据表中提到低侧 Rds-on 为5.9m Ω(典型值)和8m Ω(最大值)。 我可以知道最小值吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请问您为什么需要这个值?  

    请将您的电子邮件地址分享给 young-zhao@ti.com,以供生产分发参考。  

    此致、

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我们使用 TPS53515的条件如下

    IOCP (典型值)= 7.4(a)(RDS = 8m Ω)

    IOCP (max)= 10.5A (RDS = 5.9 Ω)

    我们的应用约为5A ~ 6A。 我们需要确保它低于 IOCP (min)。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵好、

    好的、我误解了情况。

    上述 Rds = 8m Ω 时的 IOCP 是最小 IOCP。

    感谢您的澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我还有一个问题、

    如何将下面的 Iocl 与 OCP 关联?

    电流限制阈值似乎相差约15 ~ 20%。 如果我想在 RDS = 8mΩ Ω 时计算最差的 OCP、是否仍需要 将其进一步降低20%才能获得正确的最差值?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TRIP 引脚是 OCL 检测阈值设置引脚、这要归功于用于设置 OCL 跳闸电压的内部10uA 电流源。

    IOCL 值显示为具有 特定值电阻器的规格数据。 变化主要来自 公式5中的不同 IRIPPLE。

    如果应用被置位(VIN、VOUT、IOUT、L)、则无需降低20%。

    BRS、

    年轻