This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881EVM-008:输出功率 CAN#39;t REACH 802.3bt 8类

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOST-PSEMTHR-007, TPS23881EVM-008, TPS2373-4EVM-758, TPS23881, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/932267/tps23881evm-008-output-power-can-t-reach-802-3bt-class8

器件型号:TPS23881EVM-008
主题中讨论的其他器件:BOOST-PSEMTHR-007TPS2373-4EVM-758TPS23881USB2ANY

大家好、

客户正在使用 TPS2373-4EVM-758、TPS23881EVM-008、BOOST-PSEMTHR-007评估 PoE。

它们通过短接 EVM 中 J5的底部(=4线对90W)来使用自主模式。 之后、它们连接4线对 PSEMTHR 的 J19和 J21以及 PD 侧、并尝试增大负载电流。 两个电流均达到最高5.3A (30W)、因此无法达到 bt 打印。

它们还仅在 PD 器件上进行了评估。 它达到14A、因此运行良好。

您认为 PSE 设备上存在任何问题吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!  

    您将 PD 连接到了哪个端口? 您是否将 PD 连接到右侧的4线对端口? 如果将 PD 连接到左侧的2线对端口、则配置不适用于这些端口、因为它们是2线对有线端口。

    有一个问题、系统中是否有 MCU 可将 SRAM 代码加载到 TPS23881器件? 您是否可以控制电缆的两侧(PSE 和 PD)? 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    我认为连接正确。 请参见下图。 红线表示用于设置 PoE 类别以实现自主运行的跳线。 在 J9和 J21中、不存在30W 功率通信。

    系统中没有用于加载 SRAM 代码的 MCU、我不理解"您是否可以控制电缆的两侧?"。 这到底意味着什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    抱歉、我无法粘贴该文件。 我再试一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、

    您的连接看起来正确。 这非常奇怪。 您能否将 USB2ANY 连接 到电路板并打开 TPS2388x EVM GUI 以在将功率增加到>30W 时检查端口状态? 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    客户没有 USB2ANY 来检查端口状态。 我建议他检查一下握手手指、然后客户说第五个手指被触发了、但是只有30W 的通信。

    在评估状态下、使用其他公司的 PSE 时不会出现此问题。 (其他 PSE + TI PD)、(其他 PSE +其他 PD)时可实现90W 通信,但(TI PSE + TI PD)、(TI PSE +其他 PD)时可实现30W 通信。

    您认为有哪些可能性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!  

    是否有任何 I2C 主机可用于读取 PSE 寄存器状态(0x06、0x08、0x0A)? 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    客户 正在独立评估 EVM、因此没有可用的 I2C 主机。

    您是否可以拥有其他不带 I2C 控制的解决方案?

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideki、您好!  

    请订购 USB2ANY 并下载 TPS2388x EVM GUI 、以读取 PSE 寄存器来调试该问题。 谢谢。

    此致、

    一分钱