This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDO

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1085, LP3856, LP3876, TPS7A92, TPS7A90, TPS7A91, LM1084, TPS56637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/934717/ldo

主题中讨论的其他器件:LM1085LP3856LP3876TPS7A92TPS7A90TPS7A91LM1084TPS56637

您好!

我正在寻找一个支持2.5至6V 输入的 LDO 或稳压器 IC。

我的主电源是9-28V 直流-因此、使用 LM1085将其转换为6V、这将连接到具有电源路径的电池充电器 IC。

如果由外部电源供电、则电池充电器的输出侧将为6V;如果由电池供电、则为2.5V 至3.6V、即范围为2.5V 至6V。

LDO 输出我需要4V、2A。

您是否有适合此范围的 LDO 选项?  

我找到了 LP3856 /LP3876、但我需要确认它仍然处于活动状态、我会在新设计中考虑这一点吗?  (我在 Farnell 网站上看到这些 IC "不再制造")

如果你能建议一个更好的选择也会很好。

此致、

Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    感谢您再次发送此请求。 我将继续并推荐我们的 TPS7A92。 这是我们当前产品系列中的最新版本之一。 如果您实际上可以使用< 2A、我们还在500mA/1A 型号(TPS7A90、TPS7A91)中提供 P2P。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    非常感谢您的回复、我将使用 TPS7A92。

    在输入级中、正如我之前所说的、我选择了 LM1085将9-28V 转换为5V、但我认为我需要接近4.25A 的电流(系统电流2.5A +电池充电1.75A)。

    我可以在新设计中使用 LM1084、5A 稳压器来代替 LM1085吗?  

    你有其他建议吗?

    此致、

    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sarath、

    威尔逊是一个很好的日子,所以我想跟进,所以你不用等。  

    是的、您可以使用 LM1084、它不是过时的、您可以从 https://www.ti.com/product/LM1084#order-quality 订购

    如果您的总电流最终降低了一点、我们还提供了一些更新的器件、这些器件可以提供4A 电流、以满足您的需求。 它们是 TPS7A85A TPS7A54。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的主输入电压为9-28V 直流电压、除了 LM1084之外、您还有其他任何可提供5V、5A 输出的开关稳压器选项、因为这种高输入-输出差会发热?   

    (您提供的其他选项的最大输入电压范围仅高达6.5V)。

    我还在寻找一个可将2.5-5V 输入转换为4V、2A 输出 的独立降压/升压转换器-您有没有任何选择?

    此致、

    Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarath、

    感谢您提供进一步的意见-我将此事分配给直流/直流转换器团队、以便跟进您的问题。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Sarath

      您可以考虑将 TPS56637用于9V 至28V、5V、5A 应用。 您可以使用 WEBENCH 帮助选择符合您设计要求的产品。 这是该工具的链接。

    您也可以使用该工具来满足降压/升压需求。

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator

    此致、

    Gerold