This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54418:外部频率同步

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54418, LMQ61460-Q1, SN74HC367

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933560/tps54418-external-frequency-sync

器件型号:TPS54418
主题中讨论的其他器件: LMQ61460-Q1SN74HC367

您好!

我正在测试 TPS54418EVM 以实现具有以下规格的外部同步功能:

VIN = 3.3V、Vout = 0.85V、Iout = 1.6A

Fsync = 500kHz 至2MHz

在与外部频率同步时、器件的输出会变得不稳定。 请找到随附的幻灯片组并附上观察结果。 是否有人可以查看它并在 EVM 上重新测试? 或者分享为什么会观察到这种行为?

感谢 you.e2e.ti.com/.../TPS54418_2D00_Sync_2D00_Issue.pptx

此致、

Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    您能给我们提供有关信号发生器产生什么内容的更多详细信息吗?
    什么是 V_low、V_high? 您是否有数据表中建议的至少75ns 的导通时间?

    您能否显示 RT/CLK 引脚上使用的方波的示波器截图?
    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    感谢您对此进行深入研究。

    发生器在 V_low = 0V、V_high = 2V 且占空比= 50%的情况下生成方波。

    波形为方波、但遗憾的是我没有获取示波器脉冲。 我将在下一次转到实验时采用它。

    您能否测试条件(我在上一篇文章的 PPT 中突出显示)并分享波形?

    谢谢你。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    您在这里有任何更新吗?

    在 TPS54418EVM 上进行一些测试时、我认为很容易拾取不同的噪声源、这些噪声源可能来自开关探头和外部时钟。

    您观察到的现象可能来自您的测试设置。

    当仅直接探测输出电容器上的输出电压时、我不会观察到任何情况。

    请告诉我!

    谢谢、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    很抱歉我在度假时迟迟未能答复。

    我尚未获取波形、但在我看来 、这似乎不是设置问题。 TI 的其他 EVM 测试(LMQ61460-Q1)也采用了相同的设置、但效果非常好。

    如果您可以获取1MHz/1.5MHz/2MHz 的确切波形、VOUT、VSYNC 和 SW 节点-这将非常有用。

    感谢你的帮助。 谢谢你。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    LMQ61460-Q1和 TPS54418的两种实现方式不同。

    我能够使用实验中的设置来同步到外部函数发生器的输出: e2e.ti.com/.../TPS54418_2D00_Sync_2D00_EVM.pptx

     如您所见、空载条件受函数发生器的影响。

    此外、正如您在以下 E2E 帖子中所看到的:

    RT 是一个非常敏感的引脚、我建议使用 诸如 SN74HC367的通用时钟缓冲器来驱动这个引脚。

    我只能像您一样使用信号发生器。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    我没有听到您的反馈。

    您是否了解了建议的解决方案? 您是否看到任何改进?

    如果您有任何其他问题、请告诉我、

    非常感谢!
    Dorian