This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61166:VFB 电压错误

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/933956/tps61166-wrong-vfb-voltage

器件型号:TPS61166

您好!

我正在调试一个我从未发生过的问题。

我看到 VFB 大约为370mV、这反过来使我的电流变为37mA。

我使用了一个10R 电阻器。

有什么想法为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享原理图进行分析?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否使用其他芯片进行了测试、是否存在类似问题?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它们的行为都是错误的。

    在某些情况下、我甚至可以测量1.5V、这一点毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发送输出电流、FB 电压、开关点电压波形?

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会抓取这些、但我想指出、我决定获取评估板、并且在开箱后能够获得正确的0.2V。

    但是、第二次我断开了安装的 LED (4个串联)并使用了我的、我也能够在评估板上重现问题。 我使用单个 LED 进行测试、电流快至接近150mA、VFB 约为1V。

    因此、我决定将我的 LED 用作第5个串联 LED。 电路运行正常、稳压为30mA。

    输入电压为5V。

    此器件需要具有最小输出电压还是最小串联 LED?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于电源为5V、建议将2个 LED 用作负载。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了两次、但电流仍然大约为50mA。

    数据表中是否有任何地方指定了5V 电源上的最少2个 LED?

    我的应用只需要一个。

    为了进行测试、我添加了一个与 LED 串联的100R 电阻器、它工作正常、调节至30mA。

    100R 在二极管的 Vf 之上添加了另一个3V 电流(30mA)。

    因此、我可能已经错过了所需的最低电压、或者数据表中根本没有这种电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件是一款升压器。 通常、2个 LED 正向电压高于5V。 对于您的应用、建议使用降压 LED 驱动器。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、将其与串联电阻器配合使用是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了功耗有点大外、看起来还可以。

    BR、

    Robin