我们的客户 正在寻找新产品中使用的电池电量监测 IC。 。
他们已将 BQ27520-G4用于当前系统。
并了解 在2.5V 系统电源电压的情况下、它不支持闪存写入。
您能否介绍具有以下规格或良好解决方案的合适产品?
・Ω 系统侧电源电压:2.5V (由 LDO 生成、精度为±1%)
・Ω 电池:锂离子系列单节2500mAh 3.7V
・I2C 接口
・与 BQ27520-G4功能相同
此致
T.Sakuma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的客户 正在寻找新产品中使用的电池电量监测 IC。 。
他们已将 BQ27520-G4用于当前系统。
并了解 在2.5V 系统电源电压的情况下、它不支持闪存写入。
您能否介绍具有以下规格或良好解决方案的合适产品?
・Ω 系统侧电源电压:2.5V (由 LDO 生成、精度为±1%)
・Ω 电池:锂离子系列单节2500mAh 3.7V
・I2C 接口
・与 BQ27520-G4功能相同
此致
T.Sakuma
我的客户要求我们遵循 BQ27520-G4的可能性。
在其装配线中,它们 将电池特性数据写入闪存,初始电压为3V。
如果正常监测操作中不需要内部闪存存储器、 那么在写入电池特性数据后、3V 电压将不是必需的。
我的理解是、它的正常运行需要闪存写入、例如通过 CPU 存储条件数据和闪存 数据更新。
为了避免电池电量监测问题、其监测运行需要3V 电压。
我的理解是否正确?