This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:与 BQ27520-G4功能相同的合适监测计 IC 支持系统电源电压

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/935567/bq27520-g4-proper-gauge-ic-with-same-as-function-as-bq27520-g4-supports-system-power-voltage

器件型号:BQ27520-G4

我们的客户  正在寻找新产品中使用的电池电量监测 IC。  。
他们已将 BQ27520-G4用于当前系统。
并了解 在2.5V 系统电源电压的情况下、它不支持闪存写入。
您能否介绍具有以下规格或良好解决方案的合适产品?

・Ω 系统侧电源电压:2.5V (由 LDO 生成、精度为±1%)

・Ω 电池:锂离子系列单节2500mAh 3.7V

・I2C 接口

・与 BQ27520-G4功能相同

此致

T.Sakuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tohru-San,

    遗憾的是、我们的电量监测计需要最低2.5伏的电压才能写入闪存。

    您可以查看我们用于监测运行情况的非闪光灯电量监测计 bq274xx 和 bq276xx、而无需担心2.5V 阈值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的客户要求我们遵循 BQ27520-G4的可能性。

    在其装配线中,它们 将电池特性数据写入闪存,初始电压为3V。   

    如果正常监测操作中不需要内部闪存存储器、 那么在写入电池特性数据后、3V 电压将不是必需的。  

    我的理解是、它的正常运行需要闪存写入、例如通过 CPU 存储条件数据和闪存 数据更新。    

    为了避免电池电量监测问题、其监测运行需要3V 电压。

    我的理解是否正确?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我们简短的评论吗?

    T. Sakuma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我是一名 FAE、与 Sakuma-San 合作。

    很抱歉、您是否能在客户等待时回复上述问题 ADSP?

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota-San、您好!

    请检查其电路板上的3伏电压电平是否会下降。

    他们目前是否看到闪存问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kang San

    不可以。他们正在   通过提前写入闪存数据来检查 BQ27520-G4在没有3V 电压的情况下运行的可能性。

    我的理解是、它的正常运行需要闪存写入、例如通过 CPU 存储条件数据和闪存 数据更新。    

    为了避免电池电量监测问题、其监测运行需要3V 电压。

    T. Sakuma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakuma-San、

    是的、最低工作电压最好保持在3伏以上。 我所指的是确保闪存擦除和写入的20mA 电流消耗不会导致电压降至低于此阈值。

    谢谢!